This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 E2E 社区、
我想知道如何读取下面12mm LF 玻璃封装应答器的 UID,我不知道要开始什么。
所以、请提供一些建议。
其中可能包括协议规格表和工具。
・TRPGR30ATGC
・TRPGR40ATGC
此致、
Taka
您好 Taka、
MRD2EVM 将是实现此目标的最佳器件: http://www.ti.com/tool/MRD2EVM
用户手册和软件也可以从 EVM 页面下载。
您好 Ralph、
感谢您的支持。
我明白了、我会尝试一下。
此致、
Taka
您好 Ralph、
我读取 由 MRD2EVM 传输的 TRPGR30ATGC 和 TRPGP40ATGC 的数据。
我 有两个问题。
1号)
我 需要知道 我们通过 MRD2读取的每个数据块。
您能告诉我每个应答器的存储器映射和相应的命令、命令响应 吗?
2)
关于上述问题,
TRPGR30ATGC 和 TRPGP40ATGC 是否是 ISO14223-2 (代码和命令配置)完美标准?
此致、
Taka
您好 Taka、
1) 1)这些标签没有存储器映射。 一个是只读标签、存储器只有80位、另一个是客户可配置的应答器、专为动物跟踪应用而设计、允许客户根据其要求对80位存储器进行一次性编程。
MRD2EVM GUI 可能会误导一些有关存储器映射的信息、在读取时、这意味着在现实情况下会有更多的存储器。
2) 2)它们不是。 不过、我将向您发送有关该主题的朋友请求、因为我们不想在公共 E2E 论坛上讨论可能的发展蓝图器件。
您好 Taka、
对于所涉及的应答器、您需要关注的数据是首页中的64位 ID。
就知道标签的类型而言、这不是配置字节的一部分。 有一个未显示的起始字节被解码以确定该字节。
如果您想制作自己的 GUI、您需要让 GUI 发布仅读取电荷。
从这里、您将获得16个前位、然后是8字节的起始字节。 该起始字节将告诉您应答器的类型。
之后、您将获得64位 ID 和16位 CRC。
此外、第一个 ID 决定是工业标识还是动物标识。 如果第一个位设置为1、则它是动物应答器。 如果第一个位设置为0、则该位用于工业应用。
希望这些信息能帮助您将 GUI 整合在一起。