This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGC:如何读取 TRPGR30ATGC 和 TRPGR40ATGC 的 UID

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGC, MRD2EVM, TRPGP40ATGC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/813439/trpgr30atgc-how-to-read-uid-of-trpgr30atgc-and-trpgr40atgc

器件型号:TRPGR30ATGC
主题中讨论的其他器件: MRD2EVMTRPGP40ATGC

您好 E2E 社区、

 

我想知道如何读取下面12mm LF 玻璃封装应答器的 UID,我不知道要开始什么。

 

所以、请提供一些建议。

其中可能包括协议规格表和工具。

 

  ・TRPGR30ATGC

  ・TRPGR40ATGC

 

此致、

Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takamichi、

    您是否要求提供器件建议以读取标签、或者您是否考虑了要使用的特定器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的快速回复。

    我正在征求您对器件的建议。

    请告诉我吗?

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

    MRD2EVM 将是实现此目标的最佳器件: http://www.ti.com/tool/MRD2EVM

    用户手册和软件也可以从 EVM 页面下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的支持。

    我明白了、我会尝试一下。

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我读取 由 MRD2EVM 传输的 TRPGR30ATGC 和 TRPGP40ATGC 的数据。

    我 有两个问题。

    1号)

    我 需要知道 我们通过 MRD2读取的每个数据块。

    您能告诉我每个应答器的存储器映射和相应的命令、命令响应 吗?

    2)

    关于上述问题,

    TRPGR30ATGC 和 TRPGP40ATGC 是否是 ISO14223-2 (代码和命令配置)完美标准?

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

    1) 1)这些标签没有存储器映射。 一个是只读标签、存储器只有80位、另一个是客户可配置的应答器、专为动物跟踪应用而设计、允许客户根据其要求对80位存储器进行一次性编程。

    MRD2EVM GUI 可能会误导一些有关存储器映射的信息、在读取时、这意味着在现实情况下会有更多的存储器。

    2) 2)它们不是。 不过、我将向您发送有关该主题的朋友请求、因为我们不想在公共 E2E 论坛上讨论可能的发展蓝图器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的快速回复。

       我对点击 MRD2EVM GUI 上的"Read Tag"时的数据有疑问。

    我推测“Config Byte 2,1”,其附件显示了标签类型,我不知道标签类型和配置字节的组合类型。

    我想通过我们的 GUI 软件确定九种标签类型,请告诉我吗?

    (配置字节2-1:00 02→HDX+ R/O INDTRICTRICAL?)

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

    对于所涉及的应答器、您需要关注的数据是首页中的64位 ID。

    就知道标签的类型而言、这不是配置字节的一部分。 有一个未显示的起始字节被解码以确定该字节。

    如果您想制作自己的 GUI、您需要让 GUI 发布仅读取电荷。

    从这里、您将获得16个前位、然后是8字节的起始字节。 该起始字节将告诉您应答器的类型。

    之后、您将获得64位 ID 和16位 CRC。

    此外、第一个 ID 决定是工业标识还是动物标识。 如果第一个位设置为1、则它是动物应答器。 如果第一个位设置为0、则该位用于工业应用。

    希望这些信息能帮助您将 GUI 整合在一起。