This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:有关 TRF7960A 外部功率放大器的两个问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/576234/trf7960a-two-questions-about-trf7960a-external-power-amplifier

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

您好!

以下是两个问题、

1.根据您的 TRF7970A 外部功率放大器文档,如果仅使用一个接收信号 RX_IN1和100%调制传输,不需要可选的 RX 滤波器和外部调制控制,我可以简化1W 射频功率输出的设计,对吗?

2.当发送 TP05信号 Vpp 为20V 时、数据表中的 RX_IN1输入电阻为10kohm、根据计算结果、输入信号的 Vpp 值约为10V (分压电阻为3.9kohm)、因此它超过 RX_IN1 (3.5V)处的最大射频输入电压。 TRF7970A 芯片是否会损坏?

谢谢

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果您参考 sloc132中的功率放大器文档"AppNote_TRF796x_pwramp_4w.pdf"、我们已从网络中删除此设计、不再提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    很高兴再次见到你,由于其他一些事情,这项工作暂停了一段时间。 我是指您上次随附的更新设计 Eddie。

    e2e.ti.com/.../1896894

    谢谢

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    啊、我明白了。 我根本不了解这种设计。 这也不是正式发布的版本、但我将继续与几位工程师进行联系、他们将能够回答有关问题、并将此帖子提请他们注意、看看他们是否可以提供一些反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian -  

    对于问题1:

    MOD 控制可设置为100% ASK、此时并不真正需要电路的开关部分、因为 TRF79xxA 将正常为您执行此操作、因为您将该部分设置为通过寄存器写入0x09和0x0B 来连接放大器、 您仍然需要使用可变分压器根据导轨正确调整深度、然后可以移动到固定值

    对于问题的 RX 部分、您可以连接其中一个或两个、您可以选择。 如果您知道您有读孔、那么双 RX 器件非常方便、如果您没有读孔、那么您只需要一个读孔。  

    对于问题2:

    该设计中的3.9k Ω 电阻器用于抑制 RXIN_1引脚的输入。 仿真显示、使用9Vdc 时、我必须将其移动到12k

    在此处查看匹配的仿真结果。 请注意、这是 FET 电源轨上的9Vdc、 这是我运行它的最高电压。 大多数应用程序都是为了满足 EMVCo 的要求、因此在这些情况下需要6.1至6.3VDC 才能创建正确的工作容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ralph 和 Josh。

    1.如果我使用您连接的这个仿真电路、那么像这样配置寄存器就足够了吗?
    I.对于调制器和 SYS_CLK 控制寄存器(0x09)
    B6 =0不使用外部调制控制
    B2B1B0 =001调制 OOK 100%
    二 针对稳压器和 I/O 控制寄存器(0x0B)
    B6 =1支持外部功率放大器

    很抱歉、我不理解您所说的"仍然需要可变分压器来正确调整您的深度"。
    您能更详细地解释一下吗?

    2.对于 Q2、很明显

    还有一个问题
    "在13.56MHz 下、完整的滤波器与 Zin =(45+J7)输入和 Zout =(57−J3)输出阻抗匹配"在本文档中进行了说明、 我使用 Smith 图表工具分析了从 TP03到 TP06的阻抗变换、TP06的阻抗为42-J31、与57-J3大不相同、 我的分析是否有任何问题?
    对于 E 类功率放大器、可以根据文档中的图8调整 C1 (150pf)/C2 (1040pf)/L2 (560nH)以实现最佳效率和信号形状、C1的值与仿真电路中提供的 C100 (100pf)的值不同、我应该使用哪一个值?

    谢谢
    此致
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph 和 Josh、

    我已经根据您的电路完成了一个硬件板、它很快就会上市。 希望在 调试之前从软件和硬件方面有一个很好的了解。 您可以抽出时间回答我的问题吗?

    谢谢。

    此致

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    从硬件方面来说、我们不会正式为功率放大器设计提供支持、而是正式发布的设计。 您可以随时提出问题、如果 Josh 或其他任何人有空闲时间、他们可能会鸣叫、但我们不能承诺对此提供支持。

    软件方面、我可以尝试并提供帮助、尤其是在您使用 TI 固件时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    好的、谢谢您让我知道这一点、我担心在等待很长时间时问题很容易被错过、我可以将问题发送到 Josh 或其他人的电子邮件吗?  

    感谢您的支持、在 TRF79XX 上移植固件后、它可以很好地工作。 它比我以前使用过的旧版本更可靠、您现在是否有更新版本?

    谢谢

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian -  

    我也会监控这个论坛-但我在大约一年前转到了另一个产品组-因此我没有太多额外的时间、 但我将尝试详细查看您的其他帖子、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我很高兴能得到你们的持续支持,并感谢你们宝贵的时间。

    我获得了这个电路板、它与您的电路有一点不同。

    L101/L104     538nH (替换电路中的560nH)

    L105          422nH (替换 电路中的390nH)

    显示了 VGS (通道1:VPP=7V)和 VDS (通道2:Vpp=47.8V)波形,与文档中的图9相比,占空比更小,峰-峰值更高

    TP03信号(Vpp=19.7V)在阻抗匹配网络(L101/C101/C102/C103)显示后的50欧姆、这是一个良好的正弦波。

    它们是正确的信号波形吗? 如果不是、我应该如何调整这些组件值?

    谢谢。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    关于您的问题"感谢您的支持、它在 TRF79XX 上移植固件后工作良好。 它比我使用过的旧版本更可靠、您现在是否有更新版本?"

    我不再记得我与您共享了哪些固件、您能否将我链接到 E2E 帖子或为我提供 CCS 项目名称? 然后我可以告诉您是否有任何更新:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    私人邮件中有此链接。
    e2e.ti.com/.../conversations
    您于2016年5月5日发送了此文件"TRF7960ATB_G2_RFID_Reader_Demo.zip"。
    谢谢
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    谢谢。 是的、我仍在开发该代码的更新版本、但尚未准备好共享。 希望在接下来的几周内完成。 我会告诉您它是什么时候。

    由于 TRF79xx 驱动程序进行了大量改进、并且对应用程序进行了微调、因此 ISO 层没有太多变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    好的、感谢您分享有关固件的最新信息。 正在等待您的新闻。

    谢谢。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您似乎很难抽出时间、此生产领域的任何其他工程师是否可以帮助回答我的问题?

    谢谢。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian -  

    问题1. 根据您 的 TRF7970A 外部功率放大器文档、如果仅使用一个接收信号 RX_IN1和100%调制传输、不需要可选的 RX 滤波器和外部调制控制、我可以简化此设计以实现1W 射频功率输出、对吗?

    A1。 是的、如果一个 RX 通道在您的应用中足够适合您、那么您只能使用一个 RX 通道。  

    问题2. 传输 TP05信号时、Vpp 为20V、数据表中的 RX_IN1输入电阻为10kohm、根据计算结果、输入信号的 Vpp 值约为10V (分压器电阻为3.9kohm)、因此它超过 RX_IN1 (3.5V)处的最大射频输入电压。  TRF7970A 芯片是否会损坏?

    答2. 是的、超过 RX 线路上指定的最大输入电压将损坏 IC (就像在任何具有最大输入规格的其他器件上一样-这就是发布这些规格的原因)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的反馈、我上一次(一周前)得到了您对这两个问题的回答、您还连接了您的仿真电路。 之后、我向您发送了一些问题、我将其重新粘贴到这里、

    1.如果我使用您连接的这个仿真电路、那么像这样配置寄存器就足够了吗?  
    I.对于调制器和 SYS_CLK 控制寄存器(0x09)
    B6 =0不使用外部调制控制  
    B2B1B0 =001调制 OOK 100%  
    二 针对稳压器和 I/O 控制寄存器(0x0B)
    B6 =1支持外部功率放大器

    很抱歉、我不理解您所说的"仍然需要可变分压器来正确调整您的深度"。  
    您能更详细地解释一下吗?

    2. 本文档描述了"在13.56MHz 时、完整的滤波器与 Zin =(45+J7)输入和 Zout =(57−J3)输出阻抗匹配"、 我使用 Smith 图表工具分析了从 TP03到 TP06的阻抗变换、TP06的阻抗为42-J31、与57-J3大不相同、 我的分析是否有任何问题?
    对于 E 类功率放大器、可以根据文档中的图8调整 C1 (150pf)/C2 (1040pf)/L2 (560nH)以实现最佳效率和信号形状、C1的值与仿真电路中提供的 C100 (100pf)的值不同、我应该使用哪一个值?

    3.  

    我已经获得了这个电路板(根据您的仿真电路制作)、它与您的电路有一点不同。

    L101/L104     538nH (替换电路中的560nH)

    L105          422nH (替换 电路中的390nH)

    显示了 VGS (通道1:VPP=7V)和 VDS (通道2:Vpp=47.8V)波形,与文档中的图9相比,占空比更小,峰-峰值更高

    TP03信号(Vpp=19.7V)在阻抗匹配网络(L101/C101/C102/C103)显示后的50欧姆、这是一个良好的正弦波。

    它们是正确的信号波形吗? 如果不是、我应该如何调整这些组件值?

    谢谢

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    Josh 很忙、您知道吗?该产品组中的任何其他工程师是否可以为我提供帮助?
    谢谢。
    此致
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    不、我们不再支持该产品组中的功率放大器设计、抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    已发布更新的固件。 您可以在此处找到有关更新的详细信息(我更新了 E2E 帖子的下半部分): e2e.ti.com/.../493678
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    非常好的版本、感谢您的分享。  

    谢谢

    此致

    Brian