主题中讨论的其他器件:TRF7970A
您好!
以下是两个问题、
1.根据您的 TRF7970A 外部功率放大器文档,如果仅使用一个接收信号 RX_IN1和100%调制传输,不需要可选的 RX 滤波器和外部调制控制,我可以简化1W 射频功率输出的设计,对吗?
2.当发送 TP05信号 Vpp 为20V 时、数据表中的 RX_IN1输入电阻为10kohm、根据计算结果、输入信号的 Vpp 值约为10V (分压电阻为3.9kohm)、因此它超过 RX_IN1 (3.5V)处的最大射频输入电压。 TRF7970A 芯片是否会损坏?
谢谢
Brian