This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:在使用无线电测试库进行调试时无法连接到 XDS110

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1352P7, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1165626/cc1352p7-unable-to-connect-to-xds110-while-debugging-with-the-radio-test-library

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC1352P

当我尝试使用无线电测试库进行调试时、我遇到了以下问题、这些问题无法 连接到 XDS110

在同一环境中、当我使用 RF Studio UI 测试时不会出现此问题、请建议如何解决、谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您的 PC 上是否有使用 XDS110的任何其他应用(例如 Smart RF Studio、Code Composer Studio、UniFlash)? 如果这些应用程序已打开,请尝试关闭它们。

    您是否还可以尝试运行以下命令并报告输出(使用 CCS 安装目录的路径替换"C:\ti\ccs1200"):

    C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110\xdsdfu.exe -e

    谢谢、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikolaj

    感谢您的回答。 我的计算机中安装了其他 TI 应用程序、我在 μ,之前已将其全部关闭

    遗憾的是、我的计算机的 TI 根目录中没有 ccs1200目录、如下所示,所以我需要安装某些应用程序吗? 您对此有什么新建议吗? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    抱歉、我错误地假定您已安装 Code Composer Studio。 您是否在计算机上安装了 Code Composer Studio 或 UniFlash?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikolaj

    是的、我已经安装了 UniFlash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么您应该能够运行以下命令:

    <uniflash install dir>\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\common\uscif\xds110\xdsdfu.exe -e

    替换" "以及 Uniflash 安装路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可能误解了我的意思。 我可以通过您提供的说明获取 XDS110的状态、如下所示:

    但现在我将使用 XDS110来测试连续 TX,所以我使用“RadioTestLibrary”(https://software-dl.ti.com/lprf/smartrftm_studio/docs/rtlib/html/index.html)link XDS110故障,但无法连接 XDS110,请参阅以下照片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    所有测试功能是否都失败? 例如、"读取存储器"和"写入存储器"是否起作用?

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "读取存储器"可以成功执行、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是否在发送测试命令之前配置了 Tx 测试命令设置? 例如选择要使用的 PHY?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设置在哪里?  以及如何设置?您是否有任何类似的案例可与我分享?非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请按照《用户指南》( https://software-dl.ti.com/lprf/smartrftm_studio/docs/rtlib/html/index.html )中给出的应用程序示例中的步骤进行操作。 您需要在发送测试命令之前选择 PHY 模式。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie  

    如下图所示、我为 CC1352P7:1GHz 的专有模式选择了 phy 模式"21"(CC1352P7_PROP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我使用 TI EVM (LP-CC1352P7-1)并使用 RadioTestLibrary-1.29.0 (从 SmartRF Studio 7 2.27安装)进行测试。 它的工作原理。

    对于我的 Windows 笔记本电脑、我安装 CCS 11.2、 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_24等 我不知道您错过了哪个应用程序、驱动程序。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我安装了以下软件。 您能帮助确认正常执行的条件吗?例如。

    必须安装什么软件?

    我们需要进行哪种设置?

    我们是否需要配置相关的配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉,我真的不知道。 正如我在上一个帖子中所说的、您可以尝试安装 CCS 和 SDK。 SmartRF Studio 也可能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    能否仔细检查 XDS 和 CC1352P 器件之间的连接? 例如、跳线是否已连接?

    您使用的是哪个版本的 RTL 和 SmartRF Studio?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、  Marie

    感谢您的帮助~

    如下图所示、我使用 SmartRF Studio 7和 RadioTestLibrary-1.29.0、我可以确认线路连接没有问题、因为我可以使用 SmartRF Studio 7正常执行"连续 TX"测试。 ,左侧的图片是我使用 SmartRF Studio 测试的图片7 μ s、这很明显是正常工作的。 右侧的图片是我目前安装的所有 TI 软件。 包括 CCS (ccs1210)和 SDK (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_00_84)、但问题仍然无法解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我能够再现您的问题。 我将向软件开发人员咨询此工具、并与您联系。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Marie

    很棒! 非常感谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    此问题是由 RadioTestLibrary-1.29.0\source\radio_test_lib_app_ex\main.cp 中的错误导致的。

    设置文件已将名称从"setting_tc712.xml"更改为"setting_tc112.xml"。  需要更新函数 getCategoryAndSetting()。 请参阅下面突出显示的更改:

    然后、您将需要重建应用程序。 您可以在用户指南中找到构建步骤。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marie

    感谢您的持续关注

    我没有构建 C 程序、我在 CMD 下运行它、我尝试修改以下路径中的文件"C:\ti\RadioTestLibrary-1.29.0\config\xml\cc1352p7_prop_pg10\cmd_settings\category.xml "、将默认配置文件更改为"setting_tc754.xml"、但它似乎仍然无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    附件是已实现修复程序的 exe 文件的版本。 请替换 RadioTestLibrary-1.29.0\bin 文件夹中的 radio_test_lib_app_ex.exe 文件。 您应该能够顺利运行 CT 测试。

    e2e.ti.com/.../radio_5F00_test_5F00_lib_5F00_app_5F00_ex.exe

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Marie

    谢谢~

    我更改了文件、但它似乎仍然不起作用。  仍显示"读取 TX 器件的命令设置失败!"  如果目前没有适当的解决办法,我计划以另一种方式加以处理。  目前、我的测试平台由 C#开发、您提供的是 C++程序。  我不知道 C++、所以我想问您是否有 C#构建程序示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉耽误你的时间。

    我们只有用于 RTL 的 C++代码。 您可以根据文档使用 C#编写自己的代码。

    您可以重试吗? 我无法使用此文件重现您的问题。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我刚刚收到 SmartRF Studio 和 RTL 团队的消息、该问题将在下一个版本(SmartRF Studio 2.28)中得到解决。

    谢谢、

    玛丽·H