主题中讨论的其他部件:UNIFLASH、 CC1352P
当我尝试使用无线电测试库进行调试时、我遇到了以下问题、这些问题无法 连接到 XDS110
在同一环境中、当我使用 RF Studio UI 测试时不会出现此问题、请建议如何解决、谢谢~~

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jason、
您的 PC 上是否有使用 XDS110的任何其他应用(例如 Smart RF Studio、Code Composer Studio、UniFlash)? 如果这些应用程序已打开,请尝试关闭它们。
您是否还可以尝试运行以下命令并报告输出(使用 CCS 安装目录的路径替换"C:\ti\ccs1200"):
C:\ti\ccs1200\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110\xdsdfu.exe -e
谢谢、 
尼古拉伊 
我想您可能误解了我的意思。 我可以通过您提供的说明获取 XDS110的状态、如下所示:

但现在我将使用 XDS110来测试连续 TX,所以我使用“RadioTestLibrary”(https://software-dl.ti.com/lprf/smartrftm_studio/docs/rtlib/html/index.html)link XDS110故障,但无法连接 XDS110,请参阅以下照片:

您好 Jason、
请按照《用户指南》( https://software-dl.ti.com/lprf/smartrftm_studio/docs/rtlib/html/index.html )中给出的应用程序示例中的步骤进行操作。 您需要在发送测试命令之前选择 PHY 模式。
谢谢、
玛丽·H
您好 Jason、
我使用 TI EVM (LP-CC1352P7-1)并使用 RadioTestLibrary-1.29.0 (从 SmartRF Studio 7 2.27安装)进行测试。 它的工作原理。
对于我的 Windows 笔记本电脑、我安装 CCS 11.2、 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_24等 我不知道您错过了哪个应用程序、驱动程序。
 
你(们)好、 Marie
感谢您的帮助~
如下图所示、我使用 SmartRF Studio 7和 RadioTestLibrary-1.29.0、我可以确认线路连接没有问题、因为我可以使用 SmartRF Studio 7正常执行"连续 TX"测试。 ,左侧的图片是我使用 SmartRF Studio 测试的图片7 μ s、这很明显是正常工作的。 右侧的图片是我目前安装的所有 TI 软件。 包括 CCS (ccs1210)和 SDK (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_00_84)、但问题仍然无法解决


您好 Jason、
此问题是由 RadioTestLibrary-1.29.0\source\radio_test_lib_app_ex\main.cp 中的错误导致的。
设置文件已将名称从"setting_tc712.xml"更改为"setting_tc112.xml"。 需要更新函数 getCategoryAndSetting()。 请参阅下面突出显示的更改:

然后、您将需要重建应用程序。 您可以在用户指南中找到构建步骤。
谢谢、
玛丽·H
你(们)好、Marie
感谢您的持续关注
我没有构建 C 程序、我在 CMD 下运行它、我尝试修改以下路径中的文件"C:\ti\RadioTestLibrary-1.29.0\config\xml\cc1352p7_prop_pg10\cmd_settings\category.xml "、将默认配置文件更改为"setting_tc754.xml"、但它似乎仍然无法正常工作

您好 Jason、
附件是已实现修复程序的 exe 文件的版本。 请替换 RadioTestLibrary-1.29.0\bin 文件夹中的 radio_test_lib_app_ex.exe 文件。 您应该能够顺利运行 CT 测试。
e2e.ti.com/.../radio_5F00_test_5F00_lib_5F00_app_5F00_ex.exe
谢谢、
玛丽·H