This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
、您好、
我正在使用 TMS3705和 TMS37157进行设计。
具有 TMS3705的发送器硬件已准备就绪、需要对其进行编程才能执行此任务。
应答器目前处于原型级别。
要为 TMS3705编写软件代码、我需要了解 TMS3705和 TMS37157之间的通信是如何工作的。
为此、我使用 eZ430-TMS37157开发工具。
TMS3705的通信目前如下所示:
蓝色线是 TXCT、红色线是 SCIO、绿色线是场(外部传感器)、橙色线是 TMS3705的感测输入。
根据 TMS37157的数据表、它通过 FSK (134.7和123.7kHz)发送答案
我的问题是、TMS37157正在响应(第二个红线位序列)、 但我在现场或感应输入中看不到 FSK 响应。
它在哪里?
此致
格尔德
Gerd、您好!
我不是这些器件的专家、因此、让我发布我们提供的配套资料、供您开始查看。 查看完这些我将提供的文档后、如有任何疑问、请提问、我将与团队中具有专业知识的其他人联系、以便进一步解释。
由于 eZ430-TMS37157工具页面已关闭、我不确定您是否有以下文档、因此如果您已经查看了其中的一些文档、请原谅:
eZ430-TMS37157开发工具用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/slau281b/slau281b.pdf
eZ430-TMS37157中包含的基站应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/swra283/swra283.pdf
此外、我不知道您是否拥有我们的固件产品、如果您需要、您可以参考、利用甚至重复使用该应用:
基站固件(TMS3705): http://www.ti.com/litv/zip/slac350
目标板固件(eZ430-TMS37157): http://www.ti.com/lit/zip/swrc165
我还随附了 pdf、其中包含 Josh Wyatt 过去支持这些器件的有关此应用的深入技术详细信息(您可能会发现搜索 E2E 并阅读他的帖子很有帮助): e2e.ti.com/.../2627.TMS37157-PaLFI_5F00_Technical_5F00_Training_5F00_03_5F00_29_5F00_2010.pdf
我认为、当配备此配套资料时、您应该能够推进您的开发、但正如前面所提到的、如果您在理解 TMS3705和 TMS37157之间的通信时遇到问题、请告诉我。
您好 Ralph、
非常感谢您的广泛回答。
特别是 Josh Wyatt 的演讲对我来说非常有启发性。
在他的演示中、只有一个问题没有得到解答。
在我看来、在他的示例中、TMS3705被设置为同步模式。
根据数据表、这可以通过 MCR 写入来完成。
遗憾的是,就 我所见,这不是本报告的一部分。
我尝试执行此操作、但即使我将 MCR 代码0x20发送到 TMS3705 、也没有任何变化。
有什么想法为什么?
此致
格尔德
您好 Ralph、
请帮个忙、然后忘记最后一个帖子。
我在 Josh Wyatt 的演讲中误解了一些内容。
但是、请允许再回答一个问题。
我的设计是:
发送器:MSP430F6659与 TMS3705加 UCC27424
应答器:通过 SPI 接口连接 MSP430FR5739的 TMS37157。
我想将一个简单的数字序列从 MSP430F6659传输到 MSP430FR5739。
是否有可用的源代码示例、我可以进行修改以查找起点?
我希望你们对此提供帮助。
此致
格尔德
您好 Ralph、
非常感谢您的帮助。 与您的讨论最终使我开始课程、以找到解决方案。
此致
格尔德