主题中讨论的其他器件:TMS3705、 UCC27424、 MSP430F6659、 MSP430FR5739
、您好、
我正在使用 TMS3705和 TMS37157进行设计。
具有 TMS3705的发送器硬件已准备就绪、需要对其进行编程才能执行此任务。
应答器目前处于原型级别。
要为 TMS3705编写软件代码、我需要了解 TMS3705和 TMS37157之间的通信是如何工作的。
为此、我使用 eZ430-TMS37157开发工具。
TMS3705的通信目前如下所示:
蓝色线是 TXCT、红色线是 SCIO、绿色线是场(外部传感器)、橙色线是 TMS3705的感测输入。
根据 TMS37157的数据表、它通过 FSK (134.7和123.7kHz)发送答案
我的问题是、TMS37157正在响应(第二个红线位序列)、 但我在现场或感应输入中看不到 FSK 响应。
它在哪里?
此致
格尔德