This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:TMS3705和 TMS37157之间的通信

Guru**** 1950750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, TMS37157, UCC27424, MSP430F6659, MSP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/686465/tms37157-communication-between-tms3705-and-tms37157

器件型号:TMS37157
主题中讨论的其他器件:TMS3705UCC27424MSP430F6659MSP430FR5739

、您好、

我正在使用 TMS3705和 TMS37157进行设计。

 具有 TMS3705的发送器硬件已准备就绪、需要对其进行编程才能执行此任务。

应答器目前处于原型级别。

要为 TMS3705编写软件代码、我需要了解 TMS3705和 TMS37157之间的通信是如何工作的。

为此、我使用 eZ430-TMS37157开发工具。

TMS3705的通信目前如下所示:

蓝色线是 TXCT、红色线是 SCIO、绿色线是场(外部传感器)、橙色线是 TMS3705的感测输入。

根据 TMS37157的数据表、它通过 FSK (134.7和123.7kHz)发送答案

我的问题是、TMS37157正在响应(第二个红线位序列)、 但我在现场或感应输入中看不到 FSK 响应。

它在哪里?

此致

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerd、您好!

    我不是这些器件的专家、因此、让我发布我们提供的配套资料、供您开始查看。 查看完这些我将提供的文档后、如有任何疑问、请提问、我将与团队中具有专业知识的其他人联系、以便进一步解释。

    由于 eZ430-TMS37157工具页面已关闭、我不确定您是否有以下文档、因此如果您已经查看了其中的一些文档、请原谅:

    eZ430-TMS37157开发工具用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/slau281b/slau281b.pdf

    eZ430-TMS37157中包含的基站应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/swra283/swra283.pdf

    此外、我不知道您是否拥有我们的固件产品、如果您需要、您可以参考、利用甚至重复使用该应用:

    基站固件(TMS3705): http://www.ti.com/litv/zip/slac350

    目标板固件(eZ430-TMS37157): http://www.ti.com/lit/zip/swrc165

    我还随附了 pdf、其中包含 Josh Wyatt 过去支持这些器件的有关此应用的深入技术详细信息(您可能会发现搜索 E2E 并阅读他的帖子很有帮助): e2e.ti.com/.../2627.TMS37157-PaLFI_5F00_Technical_5F00_Training_5F00_03_5F00_29_5F00_2010.pdf

    我认为、当配备此配套资料时、您应该能够推进您的开发、但正如前面所提到的、如果您在理解 TMS3705和 TMS37157之间的通信时遇到问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    非常感谢您的广泛回答。

    特别是 Josh Wyatt 的演讲对我来说非常有启发性。

    在他的演示中、只有一个问题没有得到解答。

    在我看来、在他的示例中、TMS3705被设置为同步模式。

    根据数据表、这可以通过 MCR 写入来完成。

    遗憾的是,就 我所见,这不是本报告的一部分。

    我尝试执行此操作、但即使我将 MCR 代码0x20发送到 TMS3705 、也没有任何变化。

    有什么想法为什么?

    此致

    格尔德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    请帮个忙、然后忘记最后一个帖子。

    我在 Josh Wyatt 的演讲中误解了一些内容。

    但是、请允许再回答一个问题。

    我的设计是:

    发送器:MSP430F6659与 TMS3705加 UCC27424

    应答器:通过 SPI 接口连接 MSP430FR5739的 TMS37157。

    我想将一个简单的数字序列从 MSP430F6659传输到 MSP430FR5739。

    是否有可用的源代码示例、我可以进行修改以查找起点?

    我希望你们对此提供帮助。

    此致

    格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerd、您好!

    遗憾的是、我在上一个帖子中提供的两个固件链接都是我们提供的。 您需要将该固件移植到相应的器件。

    我确实注意到我共享了一个错误的链接、该链接应该是:

    目标板固件(eZ430-TMS37157): www.ti.com/.../swrc165
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    非常感谢您的帮助。 与您的讨论最终使我开始课程、以找到解决方案。

    此致

    格尔德

x 出现错误。请重试或与管理员联系。