This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CAN&'t 使用 CC2652P1FRGZ 创建自定义板配置

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1321315/cc2652p-can-t-create-custom-board-config-with-cc2652p1frgz

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我一直在尝试基于定制板创建项目。 每当我尝试切换到 CC2652P1FRGZ 时、就无法迁移。

 

Resource Explorer 中的任何示例均 改用 CC2652P1FSIP 器件。  

如何检查基于 CC2652P1FRGZ 创建项目?

谢谢。

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    对于 CC2652P1、建议使用 CC1352P1工程、例如以下示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APALJVbDifPTzAjspzfa1A__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST 

    如需了解更多相关信息、 请访问:https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23/docs/zigbee/html/cc13xx_cc26xx/software-on-cc2652p.html

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:  

    感谢链接。 我将把 CC1352P1用于我的 CC2652P1项目。  

    我还有一个问题。 SysConfig 生成的代码似乎不包括 .pRegOverrideTxStd 和
    .pRegOverrideTx20。 如果我尝试将 TX 功率设置为任何超过5dBm 的值、则表示参数无效。 我之所以可以这样说、是因为 在 RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA_t 结构中、pRegOVerrideTxStd 和.pRegOverrideTx20设置为0。 您能指出正确的方向吗? 这是我需要手动生成的东西、还是这种意外行为?

    以下是我的 SysConfig 生成的内容:  

    // *********************************************************************************
    //   RF Frontend configuration
    // *********************************************************************************
    // RF design based on: LAUNCHXL-CC1352P1
    
    // TX Power tables
    // The RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY and RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY macros are defined in RF.h.
    // The following arguments are required:
    // RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(bias, gain, boost, coefficient)
    // RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(bias, ibboost, boost, coefficient, ldoTrim)
    // See the Technical Reference Manual for further details about the "txPower" Command field.
    // The PA settings require the CCFG_FORCE_VDDR_HH = 0 unless stated otherwise.
    
    // 2400 MHz, 5 dBm
    RF_TxPowerTable_Entry txPowerTable_2400_pa5[TXPOWERTABLE_2400_PA5_SIZE] =
    {
        {-20, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(6, 3, 0, 2) }, // 0x04C6
        {-18, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(8, 3, 0, 3) }, // 0x06C8
        {-15, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(10, 3, 0, 3) }, // 0x06CA
        {-12, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(12, 3, 0, 5) }, // 0x0ACC
        {-10, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(15, 3, 0, 5) }, // 0x0ACF
        {-9, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(16, 3, 0, 5) }, // 0x0AD0
        {-6, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(20, 3, 0, 8) }, // 0x10D4
        {-5, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(22, 3, 0, 9) }, // 0x12D6
        {-3, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(19, 2, 0, 12) }, // 0x1893
        {0, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(19, 1, 0, 20) }, // 0x2853
        {1, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(22, 1, 0, 20) }, // 0x2856
        {2, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(25, 1, 0, 25) }, // 0x3259
        {3, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(29, 1, 0, 28) }, // 0x385D
        {4, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(35, 1, 0, 39) }, // 0x4E63
        {5, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(23, 0, 0, 57) }, // 0x7217
        RF_TxPowerTable_TERMINATION_ENTRY
    };
    
    // 2400 MHz, 20 dBm
    RF_TxPowerTable_Entry txPowerTable_2400_pa20[TXPOWERTABLE_2400_PA20_SIZE] =
    {
        {14, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(22, 3, 1, 19, 27) }, // 0x1B27D6
        {15, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(26, 3, 1, 23, 27) }, // 0x1B2FDA
        {16, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(30, 3, 1, 28, 27) }, // 0x1B39DE
        {17, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(37, 3, 1, 39, 27) }, // 0x1B4FE5
        {18, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(32, 3, 1, 35, 48) }, // 0x3047E0
        {19, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(34, 3, 1, 48, 63) }, // 0x3F61E2
        {20, RF_TxPowerTable_HIGH_PA_ENTRY(53, 3, 1, 58, 63) }, // 0x3F75F5
        RF_TxPowerTable_TERMINATION_ENTRY
    };
    
    
    
    //*********************************************************************************
    //  RF Setting:   Custom (100 kbps, 50 kHz Deviation, 2-GFSK, 350 kHz RX Bandwidth)
    //
    //  PHY:          custom2400
    //  Setting file: setting_tc900_custom.json
    //*********************************************************************************
    
    // PARAMETER SUMMARY
    // RX Address Mode: No address check
    // Frequency (MHz): 2440.0000
    // Deviation (kHz): 50.0
    // Packet Length Config: Variable
    // Max Packet Length: 255
    // Preamble Count: 4 Bytes
    // Preamble Mode: Send 0 as the first preamble bit
    // RX Filter BW (kHz): 349.7
    // Symbol Rate (kBaud): 100.000
    // Sync Word: 0x930B51DE
    // Sync Word Length: 32 Bits
    // TX Power (dBm): 5
    // Whitening: No whitening
    
    // TI-RTOS RF Mode Object
    RF_Mode RF_prop_custom2400_0 =
    {
        .rfMode = RF_MODE_PROPRIETARY_2_4,
        .cpePatchFxn = &rf_patch_cpe_prop,
        .mcePatchFxn = 0,
        .rfePatchFxn = 0
    };
    
    // Overrides for CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA
    uint32_t pOverrides_custom2400_0[] =
    {
        // override_tc900.json
        // DC/DC regulator: In Tx, use DCDCCTL5[3:0]=0x3 (DITHER_EN=0 and IPEAK=3).
        (uint32_t)0x00F388D3,
        // Tx: Configure PA ramp time, PACTL2.RC=0x2 (in ADI0, set PACTL2[4:3]=0x2)
        ADI_2HALFREG_OVERRIDE(0,16,0x8,0x0,17,0x1,0x1),
        // Rx: Set AGC reference level to 0x20 (default: 0x2E)
        HW_REG_OVERRIDE(0x609C,0x0020),
        // Rx: Set anti-aliasing filter bandwidth to 0x9 (in ADI0, set IFAMPCTL3[7:4]=0x9)
        ADI_HALFREG_OVERRIDE(0,61,0xF,0x9),
        (uint32_t)0xFFFFFFFF
    };
    
    
    
    // CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA
    // Proprietary Mode Radio Setup Command for All Frequency Bands
    rfc_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA_t RF_cmdPropRadioDivSetup_custom2400_0 =
    {
        .commandNo = 0x3807,
        .status = 0x0000,
        .pNextOp = 0,
        .startTime = 0x00000000,
        .startTrigger.triggerType = 0x0,
        .startTrigger.bEnaCmd = 0x0,
        .startTrigger.triggerNo = 0x0,
        .startTrigger.pastTrig = 0x0,
        .condition.rule = 0x1,
        .condition.nSkip = 0x0,
        .modulation.modType = 0x1,
        .modulation.deviation = 0xC8,
        .modulation.deviationStepSz = 0x0,
        .symbolRate.preScale = 0xF,
        .symbolRate.rateWord = 0x10000,
        .symbolRate.decimMode = 0x0,
        .rxBw = 0x59,
        .preamConf.nPreamBytes = 0x4,
        .preamConf.preamMode = 0x0,
        .formatConf.nSwBits = 0x20,
        .formatConf.bBitReversal = 0x0,
        .formatConf.bMsbFirst = 0x1,
        .formatConf.fecMode = 0x0,
        .formatConf.whitenMode = 0x0,
        .config.frontEndMode = 0x0,
        .config.biasMode = 0x1,
        .config.analogCfgMode = 0x0,
        .config.bNoFsPowerUp = 0x0,
        .config.bSynthNarrowBand = 0x0,
        .txPower = 0xFFFF,
        .pRegOverride = pOverrides_custom2400_0,
        .centerFreq = 0x0988,
        .intFreq = 0x0800,
        .loDivider = 0x00,
        .pRegOverrideTxStd = 0,
        .pRegOverrideTx20 = 0
    };



    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在2.4GHz 下 TX 功率高于5dBm、请尝试改用 CC1352P2示例。
    此帖子供参考: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1097448/cc2652p-tx-power-out-range-problem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、咨询同事后、这似乎是一个已知问题。

    参考帖子:  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1268628/cc2652p7-proprietary-2-4ghz-transmit-power-tx-to-20dbm

    它需要一些额外的步骤、默认情况下 SysConfig 中未显示该 设置的主要原因是"CC2652PX 专有射频设置尚未针对高 PA 设置进行表征"。