This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772-Q1:有关功率共享的问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485139/tps25772-q1-question-about-power-sharing

器件型号:TPS25772-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 TPS25772-Q1用于他们的新项目。 最终产品是汽车的有线充电模块。

他们对功率共享有疑问。

- TPS25772-Q1是否可以为每个输出端口设置单独的充电值?

(即设置端口 A 上的20W 最大输出、设置端口 B 上的25W 最大输出、即使 TPS25772可以支持90W 最大输出。)

如果是、在哪里可以找到设置值? (寄存器地址或 GUI 屏幕或其他内容)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯