请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25772-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户考虑将 TPS25772-Q1用于他们的新项目。 最终产品是汽车的有线充电模块。
他们对功率共享有疑问。
- TPS25772-Q1是否可以为每个输出端口设置单独的充电值?
(即设置端口 A 上的20W 最大输出、设置端口 B 上的25W 最大输出、即使 TPS25772可以支持90W 最大输出。)
如果是、在哪里可以找到设置值? (寄存器地址或 GUI 屏幕或其他内容)
请检查此问题。 谢谢。
此致、
蔡斯