工具与软件:
您好!
我们遇到这样的情况、在空载条件下、Vimon 的测量值为0.2~0.5V。 这是由 V (offset)引起的吗?
以及如何计算 V (offset)的最大 Vimon? 谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们遇到这样的情况、在空载条件下、Vimon 的测量值为0.2~0.5V。 这是由 V (offset)引起的吗?
以及如何计算 V (offset)的最大 Vimon? 谢谢。


叶哲文
这可能是基于 RSET 和 Rimon 值的预期行为。
例如、如果偏移大约为-500uV、则通过 RSET 的电流(50欧姆)将为10uA、大约9uA 将流向 IMON 引脚。
当 Rimon 为15.4k 时、即使空载、读数也为15.4k * 9uA = 138mV。
因此、即使在空载条件下、流入 Rimon 的最大电流也将为(0.9*OFFSET_max/RSET)。
此致、
Shiven Dhir