This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74910-Q1:以输入为基准的失调电压和 Vimon

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483998/lm74910-q1-input-referred-offset-and-vimon

器件型号:LM74910-Q1

工具与软件:

您好!

我们遇到这样的情况、在空载条件下、Vimon 的测量值为0.2~0.5V。 这是由 V (offset)引起的吗?

以及如何计算 V (offset)的最大 Vimon? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    叶哲文

    这可能是基于 RSET 和 Rimon 值的预期行为。

    例如、如果偏移大约为-500uV、则通过 RSET 的电流(50欧姆)将为10uA、大约9uA 将流向 IMON 引脚。

    当 Rimon 为15.4k 时、即使空载、读数也为15.4k * 9uA = 138mV。

    因此、即使在空载条件下、流入 Rimon 的最大电流也将为(0.9*OFFSET_max/RSET)。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    那么、如果最大误差为2.1mV、Rset 为50欧姆、IMON 为9k 欧姆、那么在空载条件下、最大误差将是0.378V? 此外、我们的客户目前正在无负载条件下对 Vimon 电压误差进行排序。 您能否为此建议一个合适的电压范围? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、

    VIMON 可以为0.378V。

    我不明白这个问题。 你能将它重新设定好吗? 我需要什么帮助?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SMT 过程中、我们的客户在功能测试期间、在空载条件下测量了 Vimon。  

    因此、在 Voffset 的条件下、您是否建议将 Vimon 标准设置为0~0.378V 以确保 LM74910正常工作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    叶哲文

    留有一定的裕度、它们可以保持0-400mV。

    此致、

    Shiven Dhir