This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808E:关于 SENSE 引脚何时在首次启动中输入 A 欠压阈值电压、存在一些困惑

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484760/tps3808e-some-confusion-about-when-sense-pin-input-a-under-threshold-voltage-in-first-time-start

器件型号:TPS3808E

工具与软件:

我使用复位 IC、器件名称是 TPS3808EG30DBVRQ1 (2.8V 阈值)、但当我 首次启动时提供欠压阈值电压、为什么 IC 输出高电压?

我认为、应该输出低电压、对吧?

Ch1:VCC   

CH2: 传感

Ch4 : 输出

VCC = 3.3V、SENSE = 2V

下图所示为该 IC 时序  

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qin、感谢您的提问!

    您能给大家分享一下 IC 的高分吗?

    此致!

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sila、请查看随附的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:感谢您的分享。 我想先确保您有正确的器件。  TPS3808EG30DBVRQ1似乎是正确的 OPN。  

    您的理解是正确的、通常当  TPS3808EG30DBVRQ1的 VDD:3.3V、Vsense:2V 和 MR = High 时、复位应该为低电平

    根据数据表、启动时的复位行为取决于 VDD 和检测电压。 (当 MR 为高电平时)

    1. VDD 需要高于 VPOR、对于 TS3808E-Q1、VPOR 为1V。  
    2. VDD_MIN = 1.7V 如果 VDD_min > VDD voltage > VPOR、则 RESET 应在不检查检测电压的情况下置位。  
    3. 如果 VDD > VDD_MIN、则 SENSE 电压是主输入、将影响输出行为

    ( 有关更多信息、请查看第8.4节"器件功能模式")

    您能否请保持 VDD > VDD_MIN 并从0V 开始检测电压、此时复位应处于低电平。 逐渐增大 SENSE 引脚电压、以查看在多大的电压下它将变为高电平? 通过这种方法、我们可以了解什么是电压取消置位。  

    谢谢!

    Sila.