工具与软件:
我使用复位 IC、器件名称是 TPS3808EG30DBVRQ1 (2.8V 阈值)、但当我 首次启动时提供欠压阈值电压、为什么 IC 输出高电压?
我认为、应该输出低电压、对吧?

Ch1:VCC
CH2: 传感
Ch4 : 输出
VCC = 3.3V、SENSE = 2V
下图所示为该 IC 时序

期待您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用复位 IC、器件名称是 TPS3808EG30DBVRQ1 (2.8V 阈值)、但当我 首次启动时提供欠压阈值电压、为什么 IC 输出高电压?
我认为、应该输出低电压、对吧?

Ch1:VCC
CH2: 传感
Ch4 : 输出
VCC = 3.3V、SENSE = 2V
下图所示为该 IC 时序

期待您的回复。
尊敬的 Qin:感谢您的分享。 我想先确保您有正确的器件。 TPS3808EG30DBVRQ1似乎是正确的 OPN。
您的理解是正确的、通常当 TPS3808EG30DBVRQ1的 VDD:3.3V、Vsense:2V 和 MR = High 时、复位应该为低电平
根据数据表、启动时的复位行为取决于 VDD 和检测电压。 (当 MR 为高电平时)
( 有关更多信息、请查看第8.4节"器件功能模式")
您能否请保持 VDD > VDD_MIN 并从0V 开始检测电压、此时复位应处于低电平。 逐渐增大 SENSE 引脚电压、以查看在多大的电压下它将变为高电平? 通过这种方法、我们可以了解什么是电压取消置位。
谢谢!
Sila.