工具与软件:
您好!
我´m 使用 UCC256601芯片设计120W 48V LLC 转换器、输入电压为380V 至400V、标称电压为390V、使用整流器板提供390V 电压 
我遇到的问题是电路无法正常运行、当我检查 Vccp 时、它是三角波形、根据数据表、Vccp 应大于14V (VCCStartSelf)、IC 才能开始开关。
此外、LO 引脚上还有周期性脉冲(相隔约1秒)、根据数据表可指示某种类型的故障情况。

绿色迹线为 VIN 390V、黄色迹线为 VCCP

绿色迹线为 VCCP、黄色迹线为 BLK 引脚、蓝色迹线为 LO 引脚
这是 LLC 电路的原理图



您能帮助我找出电路中的问题吗?