This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:VCCP 和启动问题

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480396/ucc25660-vccp-and-start-up-problem

器件型号:UCC25660

工具与软件:

您好!  

´m 使用 UCC256601芯片设计120W 48V LLC 转换器、输入电压为380V 至400V、标称电压为390V、使用整流器板提供390V 电压

我遇到的问题是电路无法正常运行、当我检查 Vccp 时、它是三角波形、根据数据表、Vccp 应大于14V (VCCStartSelf)、IC 才能开始开关。

此外、LO 引脚上还有周期性脉冲(相隔约1秒)、根据数据表可指示某种类型的故障情况。

绿色迹线为 VIN 390V、黄色迹线为 VCCP

绿色迹线为 VCCP、黄色迹线为 BLK 引脚、蓝色迹线为 LO 引脚

这是 LLC 电路的原理图

您能帮助我找出电路中的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在启动期间共享 TSET 和 V5P 引脚的波形?  您能否还在启动期间以及进入故障状态之前分享 ISNS、HS、Vout 的放大波形。

    此外、与我分享设计计算器。

    此外、您能否对原理图进行一些修改?  

    1.将反向并联二极管连接到栅极、如 EVM 原理图所示

    2.将10k 串联与光耦合

    3.能否将 C24和 C16的上限值更改为330p。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:
    谢谢您的帮助、我尝试了1、2和3中的修改、但我仍然有相同的结果。
    另外、系统未启动、然后进入故障状态、它将一直尝试启动、我从 LO 引脚上的脉冲中可以看到。

    以下是电路中任何修改之前的 TSET、V5P、ISNS 和 HS 波形:

    黄色= BLK、绿色= VCCP、蓝色= TSET、红色= V5P


    黄色= BLK、绿色= VCCP、蓝色= ISNS、红色= HS

    HS 示例

    黄色= BLK、蓝色= ISNS、红色= HS

    将更多地放大 HS

    黄色= BLK、蓝色= ISNS、红色= HS

    这是设计计算器
     e2e.ti.com/.../UCC25660x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Rev1.xlsx
    我希望这些内容对您有所帮助、
    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramy:

    您是否能够将 ISNS 值降至100欧姆以下? 我在 ISNS 上看到大量振铃。 您是否可以在测量此信号时使用"尖头与桶"方法(如何测量电源中的纹波和瞬变| CUI Inc)

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    在更改感应电阻器之前、我使用回形针方法测量了 ISNS、因为无法使用 桶形方法、但振铃仍然存在。

    黄色= ISNS、红色= HS

    已放大

    之后、我用50欧姆的电阻器更换了感应电阻器、现在开关开始了、但即使在满载条件下也不连续

    黄色= HS、红色=初级电流

    已放大

    这是 Vout
      

    黄色= HS、红色=初级电流、绿色= Vout (交流耦合)

    已放大  

    我还使用100欧姆检测电阻进行了测试、电路开关行为与50欧姆电阻相同、还使用220欧姆检测电阻进行了测试、但电路不再切换、回到原始问题。

    我在第一次答复中建议进行修改之前将电路置于原始状态(原始元件值)、并且它仍在切换、实际上之前的屏幕截图是采用原始元件值的、因此我认为我们可以假定问题是电流感应电路。

    总之、电路现在正在切换、但我不知道开关为什么会中断、另外、通过对感应电阻器使用较低的值 I lose OCP、 您是否知道如何解决该问题?
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    控制器在突发模式下运行。 您可以调整 LL 引脚设置、使其在正常开关中工作。

    此致

    Manikanta P