工具与软件:
您好!
LM5066i 配置了4m Ω 分流电阻器、RCL1设置为10 Ω、使用 RCL2设置为1 Ω。 26mV 用作基准电压。 根据 TI Excel 计算表、这将产生6.4A 至7.9A 的电流限制
我修改了该工作表、因此将电阻器容差考虑在内、这将把电流限制范围扩大到预期的6.3A 到8.1A。当然、只有 LM5066i、分流电阻器和两个并联电阻器的所有容差都处于最坏情况下的容差限制时、这种情况才有可能发生。
但在采用此电路的多个电路板上、断路器的触发电流几乎不会高于6.3A、但甚至低于6.3A。 已对33个器件进行以下结果测试:
- 9个电路板上的 LM5066i 会在电流低于6.3A 时断开断路器。最低为6.20A
- 在16个电路板上、断路器在电流介于6.3A 和6.4A 之间时断开
- 仅一个电路板上的最高可能电流为6.6A、而所有其他7上的最高可能电流为~6.5A
因此、这些电路板中~75%不符合 TI Excel 计算表的计算结果。 包括电阻器容差在内、仍有~25%的电路板超出了计算得出的断路器电流限值。
这怎么可能呢? 为什么实际断路器电流低于计算值?
此致、
Christian