This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:断路器的电流限制低于计算得出的下限

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481583/lm5066i-current-limit-for-circuit-breaker-below-the-calculated-lower-limit

器件型号:LM5066I

工具与软件:

您好!

LM5066i 配置了4m Ω 分流电阻器、RCL1设置为10 Ω、使用 RCL2设置为1 Ω。 26mV 用作基准电压。 根据 TI Excel 计算表、这将产生6.4A 至7.9A 的电流限制

我修改了该工作表、因此将电阻器容差考虑在内、这将把电流限制范围扩大到预期的6.3A 到8.1A。当然、只有 LM5066i、分流电阻器和两个并联电阻器的所有容差都处于最坏情况下的容差限制时、这种情况才有可能发生。

但在采用此电路的多个电路板上、断路器的触发电流几乎不会高于6.3A、但甚至低于6.3A。 已对33个器件进行以下结果测试:

  • 9个电路板上的 LM5066i 会在电流低于6.3A 时断开断路器。最低为6.20A
  • 在16个电路板上、断路器在电流介于6.3A 和6.4A 之间时断开
  • 仅一个电路板上的最高可能电流为6.6A、而所有其他7上的最高可能电流为~6.5A

因此、这些电路板中~75%不符合 TI Excel 计算表的计算结果。 包括电阻器容差在内、仍有~25%的电路板超出了计算得出的断路器电流限值。

这怎么可能呢? 为什么实际断路器电流低于计算值?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。  

    请分享电流测量过程。  

    请参阅以下波形。 计时器电压开始上升的电流为电流限值。  

    请100mA 在接近理论电流限制设定点的位置逐渐增加负载电流、并在器件关断之前的瞬间使用四位半数字 DMM 测量 LM5066i 控制器 VIN_K 和 SENSE 引脚之间的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我需要获取设备、以便能够执行该测量。 这可能需要1到2周时间。