This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54525:TPS54525PWP 和 TPS62130RGTT 的 UL

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484888/tps54525-ul-for-tps54525pwp-and-tps62130rgtt

器件型号:TPS54525

工具与软件:

你好

我目前正在评估 TPS54525PWP TPS62130RGTT 设计中使用的直流/直流稳压器。 请您提供有关它们的信息 UL 认证状态 ? 具体而言、我要查找:

  1. UL 文件编号 (如果适用)。
  2. 确认这些器件是否正确 UL 认证组件 .
  3. 任何安全合规文档或 UL 测试报告 适用于这些器件。

如果这些器件没有独立的 UL 认证、对于如何将其整合到、您有什么建议吗 经 UL 认证的系统 同时确保合规性?

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此转换器不是具有任何 UL 文件编号的 UL 认证组件。  

    如果 TPS54525用作第一级转换、且输入连接到输入插座或端子、则需要添加保险丝或 TVS、以保护过流或电压情况、从而符合 UL 要求。  如果 TPS54525用作第二级转换器、则没有此类要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 您对的答复 TPS54525PWP . 我有几个跟进问题:

    1. 执行相同的操作 UL 合规性指南 (第一级使用需要保险丝或 TVS 二极管)也适用于 TPS62130RGTT ? 响应中仅提到了 TPS54525PWP、因此我想确认一下。

    2. 在我们的设计中、 TPS54525PWP 和 TPS62130RGTT 都用作第一级转换器 、只有一个 BNX025H01L EMI 滤波器 之间的连接 直接电源 DC/DC 转换器的同步引脚 . 在给定此设置的情况下、您有其他建议要确保吗 UL 合规性

    3. 有没有 替代直流/直流稳压器 现有的东西 UL 认证 、最好使用 类似的尺寸 TPS54525PWP 和 TPS62130RGTT?**的改进、这将有助于最大限度地减少重新设计的工作量。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    TPS62130RGTT 和 TPS54525PWP 的情况相同。

    这些转换器用于电压降压转换、不适用于输入电源过压和过流保护、因此对这些转换器应该没有严格的安全要求、但如果是在输入前端、UL 对 USB 开关产品确实有更多要求

    您可能需要添加保险丝或电阻器以防止在输入过压或负载短路时发生火灾、请咨询专业 UL 顾问进行检查。