工具与软件:
你好
我目前正在评估 TPS54525PWP 和 TPS62130RGTT 设计中使用的直流/直流稳压器。 请您提供有关它们的信息 UL 认证状态 ? 具体而言、我要查找:
- UL 文件编号 (如果适用)。
- 确认这些器件是否正确 UL 认证组件 .
- 任何安全合规文档或 UL 测试报告 适用于这些器件。
如果这些器件没有独立的 UL 认证、对于如何将其整合到、您有什么建议吗 经 UL 认证的系统 同时确保合规性?
提前感谢您的支持!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
我目前正在评估 TPS54525PWP 和 TPS62130RGTT 设计中使用的直流/直流稳压器。 请您提供有关它们的信息 UL 认证状态 ? 具体而言、我要查找:
如果这些器件没有独立的 UL 认证、对于如何将其整合到、您有什么建议吗 经 UL 认证的系统 同时确保合规性?
提前感谢您的支持!
感谢 Andy 您对的答复 TPS54525PWP . 我有几个跟进问题:
执行相同的操作 UL 合规性指南 (第一级使用需要保险丝或 TVS 二极管)也适用于 TPS62130RGTT ? 响应中仅提到了 TPS54525PWP、因此我想确认一下。
在我们的设计中、 TPS54525PWP 和 TPS62130RGTT 都用作第一级转换器 、只有一个 BNX025H01L EMI 滤波器 之间的连接 直接电源 和 DC/DC 转换器的同步引脚 . 在给定此设置的情况下、您有其他建议要确保吗 UL 合规性 ?
有没有 替代直流/直流稳压器 现有的东西 UL 认证 、最好使用 类似的尺寸 TPS54525PWP 和 TPS62130RGTT?**的改进、这将有助于最大限度地减少重新设计的工作量。
感谢您的支持!