This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:可变输出电压、具有高负载电容

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485013/lm5122-variable-output-voltage-with-high-load-capacitance

器件型号:LM5122

工具与软件:

我们的应用采用 LM5122和 高输出电容(~μ F 7000µF)。 输入电压为15...30V、输出电压应为30V、40V 或50V。

到 RFB1的 MOSFET 开关并联电阻的实施会导致 LM5122响应过快、从而产生高输入电流峰值、触发上游保护电路。 将这些组件与 CSS 而不是 RFB1并行放置是否是可行的解决方案? 虽然这似乎可以减少输入电流瞬变、但它是否会影响 LM5122的任何功能或长期可靠性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GiWi:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我不建议主动将 SS 引脚电压拉低。
    当尝试通过该引脚进行调节时、器件将永远不会退出软启动状态。 在这里、基准不会像最终误差放大器电压那样准确、并且无法通过 MODE 引脚在运行模式之间切换。

    相反、我建议优化补偿网络。 追求更高的相位裕度可能会减少瞬态期间的过冲。
    快速入门计算器可用于实现以下功能:
    https://www.ti.com/tool/download/LM5122-BOOST-CALC
    我还可以查看原理图。

    此致、
    Niklas