请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 工具与软件:
我们的应用采用 LM5122和 高输出电容(~μ F 7000µF)。 输入电压为15...30V、输出电压应为30V、40V 或50V。
到 RFB1的 MOSFET 开关并联电阻的实施会导致 LM5122响应过快、从而产生高输入电流峰值、触发上游保护电路。 将这些组件与 CSS 而不是 RFB1并行放置是否是可行的解决方案? 虽然这似乎可以减少输入电流瞬变、但它是否会影响 LM5122的任何功能或长期可靠性?