This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:Ilimit 问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484272/tps61178-questions-on-ilimit

器件型号:TPS61178

工具与软件:

问题1:关于 ILIMIT 计算

根据数据表:

我很难将上述公式的结果与图18和19上的图形以及规格上的值(第7.5节)相关联(RLIMIT=80.6k (ILIMIT=9.24A):

您能否解释一下公式、图表和表格之间明显的差异(对我来说)? 我缺少什么?

问题2:我应该使用什么值?

根据我对产品说明书各图的理解、应该根据电感峰值电流来设定限值。 根据我的数学和 Webench、启动期间的最大峰值电感器电流(最小 VI、最大输出电流)为~4A。 基于这一点、并提供50%的容差以处理组件变化(根据上面的表摘录进行猜测)、我会将电流限制设置为6A。 但是、Webench 将 RLIMIT 设置为86.6k、根据上面的公式~8.7A、每个 Webench 面板设置8.9A、远高于我将使用的6A。

我缺少什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在周末后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ILIM 设置上似乎有一些错误、我认为公式应该是一个设计目标、但表中的值是实际测量值。

    根据表、ILIM 设置为自动 PFM 时似乎有-20%/+17.5%的变化、因此、如果您的应用需要最小4A 的电流限制、建议将 RLIMIT 设置为> 128.96k Ω。

    此外、电流限制值会随占空比而变化、如图19所示、因此还需要为此留出一些裕度。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan。

    感谢您的评论。 很遗憾、它没有回答我的问题。

    我仍然不清楚表中的数据与图18和19有何关联。 表中说明这些限值是80.6k 规定的、但在正确的占空比下? 关于公式1 (RLIMIT)的问题相同。

    图19上的水平轴是否正确? 在我的设计中(Vin max = 16V、Vout = 19V)、占空比将为~0.18 (D = 1-Vin * n/Vout)、其中 n 为效率。 图最小值 为0.4。

    您能详细说明一下如何获得 RLIMIT 的价值吗? (BTW、我的意思是 RLIMIT < 128.96)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我之前犯了一个错误... 请忽略我对最后一个主题的回答。

    表中的数据是测试数据、在测试模式下进行测试、并且应具有非常大的占空比条件、因此该值在其他条件下可能没有意义、但变化是合理的(-20%/+17.5%)。 该公式也应针对特定条件进行设计。

    电流限制随占空比的变化而变化、由斩波补偿引起。对于占空比< 0.4的情况、没有斩波补偿、因此电流限制与占空比=0.4时相同。

    我想、您可以参考图19来获得 RLIMIT=80.6 Ω 和 DUTY=0.4 (根据图、为9.8A)的电流限制、然后计算6A 等条件的 RLIMIT (在固定占空比条件下、乘积应该保持恒定)、然后考虑电流限制的变化、留出一些裕度。

    希望这可以回答您的问题。

    此致、

    Nathan