工具与软件:
问题1:关于 ILIMIT 计算
根据数据表:
![]()
我很难将上述公式的结果与图18和19上的图形以及规格上的值(第7.5节)相关联(RLIMIT=80.6k (ILIMIT=9.24A):

您能否解释一下公式、图表和表格之间明显的差异(对我来说)? 我缺少什么?
问题2:我应该使用什么值?
根据我对产品说明书各图的理解、应该根据电感峰值电流来设定限值。 根据我的数学和 Webench、启动期间的最大峰值电感器电流(最小 VI、最大输出电流)为~4A。 基于这一点、并提供50%的容差以处理组件变化(根据上面的表摘录进行猜测)、我会将电流限制设置为6A。 但是、Webench 将 RLIMIT 设置为86.6k、根据上面的公式~8.7A、每个 Webench 面板设置8.9A、远高于我将使用的6A。
我缺少什么?
提前感谢。