主题中讨论的其他器件: DAC63204
工具与软件:
您好!
我需要一个可以改变提供给电阻负载的功率的电路。 输入为一致的48V 电压、输出需要根据所需的电流发生变化。 我希望 我可以通过 LM5145和 DAC63204将电压注入 FB 网络来实现该目的。
我 使用 WEBENCH 设计了一个高端电路、它提供了以下内容:
WEBENCH (ID = A78FCE84726613A0)
我在 TINA 中模拟了一个具有压控反馈电阻器的类似(高端)电路、它看起来稳定:


这可行吗? 我要沿着这条路往下走吗? 如果有任何见解、我都非常感激、我的车轮上没有降压转换器的稳定性。
谢谢!
杰米