工具与软件:
你(们)好
我有疑问。
如果 C (dVdt)设置不正确、会出现什么问题?
我知道接通电源时的浪涌电流受到过载电流限制 I (OL)的限制。
如果输出电压上升时间设置(tdVdT)由负载电容 C (OUT)和 I (OL)决定、那么即使 C (dVdT)设置得很小、斜坡时间也不会很长吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我有疑问。
如果 C (dVdt)设置不正确、会出现什么问题?
我知道接通电源时的浪涌电流受到过载电流限制 I (OL)的限制。
如果输出电压上升时间设置(tdVdT)由负载电容 C (OUT)和 I (OL)决定、那么即使 C (dVdT)设置得很小、斜坡时间也不会很长吗?
谢谢
您好!
电流限制是一个稳态功能。 在启动期间、当 FET 未完全增强时、它不受电流限制保护。
热环路和热关断可在启动期间保护器件。
错误的 CdVdT 可能会导致启动干扰、从而使器件进入热保护状态并尝试再次启动。
您可以使用以下设计计算器计算 Cdvdt
谢谢
Amrit
您好、Amrit
感谢您的答复
您的意思是 R1 = 800Ω、R2 =开路、R3 = 0Ω(短路)吗?
R1是否需要800k? 数据表说明了以下内容。
可以使用较短的值吗?

请让我再次确认。
您说过
>电流限值是一种稳态特征。 在启动期间、当 FET 未完全增强时、它不受电流限制保护。
>我们有热循环和关闭,在启动过程中保护设备。
>错误的 CdVdT 可能会导致启动时出现故障、设备可能会进入过热保护并尝试重新启动。
然而、数据表指出、即使在启动期间电流也被限制为 I (OL)、这是否意味着启动期间电流受 CdVdT 限制?

谢谢