This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DMTREVM:需要 TPS923655DMTREVM

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655DMTREVM, TPS923655, LP8865X-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467606/tps923655dmtrevm-need-a-tps923655dmtrevm

器件型号:TPS923655DMTREVM
Thread 中讨论的其他器件: TPS923655LP8865X-Q1

工具与软件:

是否有任何人拥有他们愿意出售或出借的 TPS923655DMTREVM?

DigiKey 和 Mouser 不再提供这些器件。  TI 没有库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于农历新年,我们的专家将于2月5日回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我目前在  农历新年假期不在办公室。 我会在2月8日回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我比预期的要早回到办公室:)

    抱歉。 TPS923655DMTREVM 当前正在修订中、因此没有计划在 TI.com 上重新锁定当前版本的 EVM。  很抱歉给您带来不便。

    新版本的 TPS923655DMTREVM  将在大约1.5个月内通过 TI.com 推出。

    让我们在该 E2E 论坛上通过私人消息、看看我是否可以提供任何帮助。 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我们使用 LP8865X 制作了一个电路板。  我已经运行了它、但它表现出了奇怪的行为。  全亮度随时间的推移而降低。

    我们在模拟调光模式下运行它(表7-2)。  

    在初始运行时、它可以达到我预期的最大亮度。  测量电流检测电阻两端的电压、我的预期值为200mV。  随着它运行此电压、亮度稳定下降。  它会稳定在152mV。

    如果我将其调暗至低 PWM 几分钟、例如10%、然后重新运行 PWM 至100%、感应电压将恢复至完整的200mV、 然后再次降低。

    如果我在较短的时间内将其降低至低 PWM、然后再重新运行10 100%的 PWM、感应电压会变为小于200mV 的值、然后再次降低。

    它看起来是热的。  冻结芯片后、它将恢复至全亮度。  我们以12V 输入和大约46V 输出运行升压芯片、向 LED 提供大约500mA。  它会触发热折返。  

    我可以增大阈值、但数据表不清楚允许的范围。  我目前将其设置为100C。 数据表表表6.3指出建议的最大 Tj 为125°C、但可以将阈值设置为远高于此值、并且热折返运行温度高于此值25°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您打算使用 LP8865X-Q1还是 TPS923655? 如果该主题与 LP8865X-Q1相关、我会将该主题分配给相应的工程师来为您提供帮助。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 LP8865X-Q1。   建议在 LP8865网页上使用 TPS923655DMTREVM。  我要用 LP8865X 替换 EVM 中的芯片、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我懂了。 我将为该主题分配负责 LP8865X-Q1的工程师。 他会稍后回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

    由于输出为46V/LP8865、因此可能不足以满足500mA 的开关电流限制。 请考虑 LP8868、高电流版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zhiqian

    LP8868会如何改变任何事情?  与 LP8865相同、MOSFET 电阻为150m Ω。  因此、耗散可能相同、因此不会改善散热问题。

    您未在上一篇文章中回答该问题"我可以提高阈值、但数据表不清楚允许的范围。  我目前将其设置为100C。 数据表表表6.3指出建议的最大 Tj 为125°C、但可以设置远高于此值的阈值、并且热折返 在高于此值的25°C 下运行。"

    根据我设置的100°C 热阈值以及电流升温后减小约20%的事实、I 估计 Tj 达到110°C。  我的实验室工作台温度为25°C。  由于我需要产品在高达50C 的温度下正常运行、因此根据当前的电路板设计、Tj 可达到135C。  在表7-5中仍低于150°C

    我将修改电路板布局、以降低热阻。  我不知道我能取得多大的改进。  但是、我想了解结温建议及其与表7-5中条目的明显冲突。

    此外、LP886x 的功率耗散是否取决于电感值?  数据表公式中没有提到这一点、但降低峰值电感器电流似乎会降低开关的功率损耗。

    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

    让我澄清一下我的想法:

    • 功率输出有两个部分限制、一个是热折返、另一个是电流限制。
    • 对于电流限制、增大 Tj 将增大 Rdson 并限制输出功率
    • 有关热折返、请参阅下面中的热折返介绍。 请设置目标值、因为您想再次进行测试、

    在工作温度范围内、我们的器件可在 Tj 为150时工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP886x 耗散的功率是否取决于电感值?  数据表公式中没有提到这一点、但降低峰值电感器电流似乎会降低开关的功率损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

    当然、它是开关器件的基本性能。 对于相同的电流 rms、高峰值电流意味着高功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送一份主题中提及的设计计算器副本
    e2e.ti.com/.../lp8865y-q1-design-calculator

    如果是 Power Stage Designer、请勿打扰一下 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
    我已经拥有它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

    请将您的电子邮件留在此处、我将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会告诉你的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我们的专家将稍后回复您。 但我建议您在私人对话中发送您的电子邮件地址。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich

    电子邮件将发送给您。