Thread 中讨论的其他器件: TPS923655、 LP8865X-Q1
工具与软件:
是否有任何人拥有他们愿意出售或出借的 TPS923655DMTREVM?
DigiKey 和 Mouser 不再提供这些器件。 TI 没有库存。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
是否有任何人拥有他们愿意出售或出借的 TPS923655DMTREVM?
DigiKey 和 Mouser 不再提供这些器件。 TI 没有库存。
尊敬的 Richard:
我比预期的要早回到办公室:)
抱歉。 TPS923655DMTREVM 当前正在修订中、因此没有计划在 TI.com 上重新锁定当前版本的 EVM。 很抱歉给您带来不便。
新版本的 TPS923655DMTREVM 将在大约1.5个月内通过 TI.com 推出。
让我们在该 E2E 论坛上通过私人消息、看看我是否可以提供任何帮助。 谢谢。
此致、
Steven
Steven、您好。
我们使用 LP8865X 制作了一个电路板。 我已经运行了它、但它表现出了奇怪的行为。 全亮度随时间的推移而降低。
我们在模拟调光模式下运行它(表7-2)。
在初始运行时、它可以达到我预期的最大亮度。 测量电流检测电阻两端的电压、我的预期值为200mV。 随着它运行此电压、亮度稳定下降。 它会稳定在152mV。
如果我将其调暗至低 PWM 几分钟、例如10%、然后重新运行 PWM 至100%、感应电压将恢复至完整的200mV、 然后再次降低。
如果我在较短的时间内将其降低至低 PWM、然后再重新运行10 100%的 PWM、感应电压会变为小于200mV 的值、然后再次降低。
它看起来是热的。 冻结芯片后、它将恢复至全亮度。 我们以12V 输入和大约46V 输出运行升压芯片、向 LED 提供大约500mA。 它会触发热折返。
我可以增大阈值、但数据表不清楚允许的范围。 我目前将其设置为100C。 数据表表表6.3指出建议的最大 Tj 为125°C、但可以将阈值设置为远高于此值、并且热折返运行温度高于此值25°C。
您好、 Zhiqian
LP8868会如何改变任何事情? 与 LP8865相同、MOSFET 电阻为150m Ω。 因此、耗散可能相同、因此不会改善散热问题。
您未在上一篇文章中回答该问题"我可以提高阈值、但数据表不清楚允许的范围。 我目前将其设置为100C。 数据表表表6.3指出建议的最大 Tj 为125°C、但可以设置远高于此值的阈值、并且热折返 在高于此值的25°C 下运行。"
根据我设置的100°C 热阈值以及电流升温后减小约20%的事实、I 估计 Tj 达到110°C。 我的实验室工作台温度为25°C。 由于我需要产品在高达50C 的温度下正常运行、因此根据当前的电路板设计、Tj 可达到135C。 在表7-5中仍低于150°C
我将修改电路板布局、以降低热阻。 我不知道我能取得多大的改进。 但是、我想了解结温建议及其与表7-5中条目的明显冲突。
此外、LP886x 的功率耗散是否取决于电感值? 数据表公式中没有提到这一点、但降低峰值电感器电流似乎会降低开关的功率损耗。
丰富
请向我发送一份主题中提及的设计计算器副本
e2e.ti.com/.../lp8865y-q1-design-calculator
如果是 Power Stage Designer、请勿打扰一下 https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
我已经拥有它。