Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
我对 bq76905监控器有疑问。 我发现必须设置设置设置、配置、FET 选项、FET_EN 设置位才能使器件开始工作、即要在自主模式下启用 CHG 和 DSG FET。 FET_EN 的默认值为0。 所以,有一个鸡和鸡蛋的问题。 如果没有公共接地基准、我无法与76905通信、并且必须将该位设置为通过 CHG 和 DSG FET 连接接地。 TI 是否有设置该位的推荐方法? 我看到 OTP 在出厂时是一个选项、但这需要大批量生产。 我们可以在施加电源(连接电池单元)后从外部对器件进行编程、但如果器件曾经断电、我们需要重新启用该位。 这意味着我们的 RMA。
我在下面包含了 bqstudio 工具的摘录、这些工具显示 FET_EN 位、技术参考手册和 EVM 用户手册。
EVM 通过与 VSS 的网带(原理图上为 NT1)解决这个问题、从而使 bq76905保持通电并具有通用的基准。 但这能够有效地绕过 FET 保护、对吧? 我需要通过一种方法来临时启用保护 FET、以便能够与器件连接。