This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:FET_EN 的默认设置

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485071/bq76905-default-setting-for-fet_en

器件型号:BQ76905
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我对 bq76905监控器有疑问。  我发现必须设置设置设置、配置、FET 选项、FET_EN 设置位才能使器件开始工作、即要在自主模式下启用 CHG 和 DSG FET。  FET_EN 的默认值为0。  所以,有一个鸡和鸡蛋的问题。  如果没有公共接地基准、我无法与76905通信、并且必须将该位设置为通过 CHG 和 DSG FET 连接接地。   TI 是否有设置该位的推荐方法?  我看到 OTP 在出厂时是一个选项、但这需要大批量生产。  我们可以在施加电源(连接电池单元)后从外部对器件进行编程、但如果器件曾经断电、我们需要重新启用该位。 这意味着我们的 RMA。

我在下面包含了 bqstudio 工具的摘录、这些工具显示 FET_EN 位、技术参考手册和 EVM 用户手册。

EVM 通过与 VSS 的网带(原理图上为 NT1)解决这个问题、从而使 bq76905保持通电并具有通用的基准。 但这能够有效地绕过 FET 保护、对吧?  我需要通过一种方法来临时启用保护 FET、以便能够与器件连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    允许在具有低侧 FET 的系统中进行通信的推荐方法是在 MCU 和 BQ 器件之间使用数字隔离器。

    此致、

    Max Verboncoeur