请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS653860-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS650362-Q1
工具与软件:
尊敬的 Expert:
客户寻求的是 PMIC、其直流/直流输出电压为3.3V 和5V、输出电流为1A。 而我发现 TPS653860-Q1 DCDC 的最小输出电压为4.3V。 您可以帮助检查直流/直流稳压器是否可以满足3.3V 输出要求吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Expert:
客户寻求的是 PMIC、其直流/直流输出电压为3.3V 和5V、输出电流为1A。 而我发现 TPS653860-Q1 DCDC 的最小输出电压为4.3V。 您可以帮助检查直流/直流稳压器是否可以满足3.3V 输出要求吗?