This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653860-Q1:直流/直流转换器是否可以输出3.3V 和5V 电压?

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653860-Q1, TPS650362-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480344/tps653860-q1-whether-dcdc-can-output-3-3v-and-5v

器件型号:TPS653860-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS650362-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户寻求的是 PMIC、其直流/直流输出电压为3.3V 和5V、输出电流为1A。 而我发现 TPS653860-Q1 DCDC 的最小输出电压为4.3V。 您可以帮助检查直流/直流稳压器是否可以满足3.3V 输出要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    我们有很多能够输出3.3V 和5V 的直流/直流转换器、但是输入电压范围是必需的、而且除了3.3V 和5.0V 之外是否还有任何其他输出? 是否有功能安全要求?

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:

    客户需要 PMIC。 3.3V 输出是直流/直流转换器的要求。 TPS653860-Q1能够支持这一点吗? 如果不能、TPS650362-Q1怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    TPS653860-Q1只能支持列出的固定选项4.3V、5.0V 6.0V 和6.8V  

    TPS650362-Q1输出更加灵活、可以在3.0V 至5.5V 的电压范围内进行编程  

    您的 VIN 范围是多少? 需要3.3V 以外的任何其他输出?

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jari:

    我认为 TPS650362-Q1可以满足输入要求。

    此外、您能否分享 TPS653860-Q1数据表?