This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:与 USB-TO-GPIO2一起使用时、不会检测到 TP23861

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485040/tps23861-tp23861-is-not-getting-detected-when-used-with-usb-to-gpio2

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件:USB-TO-GPIO2

工具与软件:

我正在使用 Windows 10并使用 USB-TO-GPIO2 (2022 ), PI 控制器-PSE (对于它的任何变体)返回没有找到器件

我尝试过使用多台 Windows PC

设备管理器似乎可以识别"Port"(端口)下的设备  

任何人都有任何建议如何使 USB-TO-GPIO2在 Windows 10下工作/识别?

谢谢

Shashin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shashin:

    感谢您的参与。 正如我们 在电子邮件中签出的那样:USB-TO-GPIO2 (2022)与 TPS23861EVM-612 GUI 不兼容。 您需要使用旧的 USB-TO-GPIO (2006)适配器。  

    此致、

    Diang