请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 主题中讨论的其他器件:USB-TO-GPIO2、
工具与软件:
我正在使用 Windows 10并使用 USB-TO-GPIO2 (2022 ), PI 控制器-PSE (对于它的任何变体)返回没有找到器件
我尝试过使用多台 Windows PC
设备管理器似乎可以识别"Port"(端口)下的设备
任何人都有任何建议如何使 USB-TO-GPIO2在 Windows 10下工作/识别?
谢谢
Shashin