This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:COMP 引脚放电时间

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1, TPS92692
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483237/tps92692-q1-comp-pin-discharging-time

器件型号:TPS92692-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS92692

工具与软件:

你(们)好

我对 TPS92692-Q1的 Comp 引脚有疑问。

当外部 PWM 信号关闭时、COMP 引脚(Ccomp)从1.67V 放电至低于1.6V。 我想知道该放电时间。 您能否告诉我 Comp 引脚的电阻值(或泄漏电流)? 它是否超过15莫姆?

此致、

Taylor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor:

    这个问题的答案很复杂、取决于许多因素、例如输入电压、输入电容和会影响达到 Vcc 的 UVLO 所需时间的电流消耗。 由于 PWM 信号的关断时间过长、并且 Vin/Vcc 引脚上的电压可能会降至4.1V UVLO 阈值以下、因此 COMP 引脚可能会降至1.6V 以下。 请参阅下面的波形。 图1。 如图3所示。 使输入电压增加、进而增加放电时间、延长了达到 UVLO 所需的时间。 图4。 表示 Vin 达到 UVLO 并触发故障。 图5。 显示了探测的节点、这些节点用各自的名称和颜色标记。


    图1。 Ch1:VIN PWM、Ch2:Vsw、Ch3:VIN at pin、Ch4:Vcomp.


    图2。 Ch1:VIN PWM、Ch2:Vsw、Ch3:VIN at pin、Ch4:Vcomp.


    图3。 Ch1:VIN PWM、Ch2:Vsw、Ch3:VIN at pin、Ch4:Vcomp.


    图4。 Ch1:VIN PWM、Ch2:VSW、Ch3:VIN at pin、CH4:Vfault


    图5。 TPS92692 880 EVM 升压原理图、其中显示了以上述波形探测的节点

    此致!
    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 COMP 引脚放电时间很长。 由于我们的产品需要额外的时间来为 COMP 引脚充电、因此我们的产品会产生更多的热量。 因此、我想知道特定的放电时间、以便为 COMP 引脚充电。 您能告诉我放电时间的规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor:

    我和你们的 FAE YUTO 进行了交谈、他今天和我见面了、详细解释了你们的问题。 我会安排一次与我们的设计人员的会议(希望在星期一、假设他有空)、我会了解引脚的阻抗并讨论 COMP 引脚放电时间。 此外、我还会会见我们的一些高级成员、尝试为您的设计制定解决方案。

    此致!
    Daniel


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的确认。 我理解。 我期待您的团队确认。

    此致、

    Taylor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor:

    今天我将对新设计进行研究。 由于这是一个公开论坛、我将回复给您的 FAE YUTO、以遵守 NDA 的适当限制。

    此致!
    Daniel