Thread 中讨论的其他器件: TPS92692
工具与软件:
你(们)好
我对 TPS92692-Q1的 Comp 引脚有疑问。
当外部 PWM 信号关闭时、COMP 引脚(Ccomp)从1.67V 放电至低于1.6V。 我想知道该放电时间。 您能否告诉我 Comp 引脚的电阻值(或泄漏电流)? 它是否超过15莫姆?
此致、
Taylor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我对 TPS92692-Q1的 Comp 引脚有疑问。
当外部 PWM 信号关闭时、COMP 引脚(Ccomp)从1.67V 放电至低于1.6V。 我想知道该放电时间。 您能否告诉我 Comp 引脚的电阻值(或泄漏电流)? 它是否超过15莫姆?
此致、
Taylor
您好、Taylor:
这个问题的答案很复杂、取决于许多因素、例如输入电压、输入电容和会影响达到 Vcc 的 UVLO 所需时间的电流消耗。 由于 PWM 信号的关断时间过长、并且 Vin/Vcc 引脚上的电压可能会降至4.1V UVLO 阈值以下、因此 COMP 引脚可能会降至1.6V 以下。 请参阅下面的波形。 图1。 如图3所示。 使输入电压增加、进而增加放电时间、延长了达到 UVLO 所需的时间。 图4。 表示 Vin 达到 UVLO 并触发故障。 图5。 显示了探测的节点、这些节点用各自的名称和颜色标记。

图1。 Ch1:VIN PWM、Ch2:Vsw、Ch3:VIN at pin、Ch4:Vcomp.

图2。 Ch1:VIN PWM、Ch2:Vsw、Ch3:VIN at pin、Ch4:Vcomp.

图3。 Ch1:VIN PWM、Ch2:Vsw、Ch3:VIN at pin、Ch4:Vcomp.

图4。 Ch1:VIN PWM、Ch2:VSW、Ch3:VIN at pin、CH4:Vfault 
图5。 TPS92692 880 EVM 升压原理图、其中显示了以上述波形探测的节点
此致!
Daniel