This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:当比例因子发生变化时、需要通过新的学习周期获取 Re 的黄金映像

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479960/bq34z100-g1-necessity-of-re-acquiring-golden-image-through-a-new-learning-cycle-when-scaling-factor-changes

器件型号:BQ34Z100-G1

工具与软件:

我正在尝试将比例因子从100mA 比例(DESIGN_ENERGY_SCALE = 100)更改为20mA 比例(DESIGN_ENERGY_SCALE = 20)。 这需要我更改各种容量和电流阈值寄存器以反映这一新的规模。 我仍使用完全相同的电池类型。 我是否需要使用所有 已更新的 Current 阈值/ Capacity 寄存器值生成新的黄金映像以反映比例因子现在为20? 如果是、我还必须重新运行一个学习周期、还是只需要使用更新的寄存器值重新生成这个新的黄金映像、而无需重新运行学习周期、*该学习周期已经针对现有黄金映像运行、尽管是在100mA 缩放时*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliott、

    该趋势已分配、并将迅速得到解答。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elliott、

    仍然建议您重做学习、尽管在您的案例上不需要这样做、但有一些小的服务因素可以导致不同的 golden 映像文件。  

    谢谢!
    艾伦