请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 工具与软件:
我正在尝试将比例因子从100mA 比例(DESIGN_ENERGY_SCALE = 100)更改为20mA 比例(DESIGN_ENERGY_SCALE = 20)。 这需要我更改各种容量和电流阈值寄存器以反映这一新的规模。 我仍使用完全相同的电池类型。 我是否需要使用所有 已更新的 Current 阈值/ Capacity 寄存器值生成新的黄金映像以反映比例因子现在为20? 如果是、我还必须重新运行一个学习周期、还是只需要使用更新的寄存器值重新生成这个新的黄金映像、而无需重新运行学习周期、*该学习周期已经针对现有黄金映像运行、尽管是在100mA 缩放时*