This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:BQ25756

Guru**** 2385760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQSTUDIO, BQ25756EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476439/bq25756evm-bq25756

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ25756

工具与软件:

在为采用24V 3A 充电器的8S 锂离子电池设置 BQStudio 寄存器方面需要帮助。 充电器不会从我设置的值开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Assem:

    感谢您在这方面的努力。

    您能否澄清您看到的行为?

    请注意、充电器将不记住 IC 断电时设置的寄存器。

    此外、我们还有 可能有帮助的 BQ25756常见问题解答。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    我已将 VAC_DPM 设置为 40320mV、但在万用表上、它在电池侧显示30.065V 电压 、而 CHARGE_STAT 显示为快速充电(CC 模式)。所连接的电源显示为24V 和0.002A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *创建时间:2025年2月20日星期四15:48:57 IST
    *
    *格式:寄存器名称制表符,\t 寄存器地址制表符,\t 十六进制寄存器值。
    * BQZ 容器:CHARGER_1_00-bq25756.bqz
    *
    充电电压限制00 10.
    充电电流限制02 640
    输出电压限制04 00
    输入电流 DPM 限制06 640
    输入电压 DPM 限制08 1F80
    反向模式输入电流限制0A 640
    反向模式系统电压限值0C 3E8
    预充电电流限制10 140
    终止电流限制12 A0
    预充电和终止控制14 0F
    计时器控制15 1d
    三阶段充电控制16 00
    充电器控制17 C9
    引脚控制18 C0
    电源路径和反向模式控制19 20.
    MPPT 控制1A 20.
    TS 充电阈值控制1B 96
    TS 充电区域行为控制1C 57.
    TS 反向模式阈值控制1d 40.
    反向欠压控制1E 00
    检测到 VAC 最大功率点1F 00
    充电器状态1 21 23
    充电器状态2 22 80
    充电器状态3 23 00
    故障状态24 00
    充电器标志1 25 29
    充电器标志2 26 80
    故障标志27 82.
    充电器掩码1 28 00
    充电器屏蔽2 29 00
    故障屏蔽2A 00
    ADC 控制2B 60.
    ADC 通道控制2C 0A.
    IAC ADC -使用 Field View 2D 00
    IBAT ADC -使用 Field View 2F 00
    VAC ADC 31 00
    VBAT ADC 33 00
    TS ADC 37 00
    VFB ADC 39 00
    栅极驱动器强度控制3B 00
    栅极驱动器死区时间控制3C 00
    产品信息3D 12.
    反向模式电池放电电流62 02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angle、

    感谢您提供新信息。 澄清一下、您在电池上读数为30V、在 VAC 上读数为24V? 是否已将电池连接至 VBAT?

    我将通过寄存器进行读取、到目前为止、这对于 VAC_DPM 中的 BQ25756而言似乎是正常行为。 BQ25756处于快速充电模式、但 BQ25756在 VAC_DPM 状态下不应向电池提供电流。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、电池和24V VIN 上的读数为30V。 我已经连接了8节串联的锂电池。 总充电电压应为33.6V 和3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angle、

    明白了。 感谢您的澄清。 目前、我认为这是 VAC_DPM 中 IC 的正常行为。 一旦 VAC 电压降至 ACUV 阈值以下、充电器将报告"未充电"。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有33.6V 电池的24V 充电器的寄存器值应该是多少。 为3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angle、

    感谢您耐心等待。 下周同一时间再见。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angle、

    这些是使用24V 输入电源以3A 电流为28V 电池充电时寄存器的外观。 此处充电器处于快速充电模式。

    下面是指向寄存器文本文件的链接: BQ25756Registers.txt

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您的答复。 对于8节串联的锂电池、我认为充电电压应该为33.6V。 请推荐! 另外在 Battery Management Studio 中 、它指出寄存器的加载格式不正确。  

    此致、

    Asem Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan:

    我已经按照您的指示设置了这些值。 我现在还放了放电的电池。 但仍然未显示预期的充电电压。  我们是否可以安排一个在线会议来解决问题?

    此致

    Asem Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angle、

    如果充电器处于快速充电模式、则 BQ25756在24V 与33.6V 电压相比充电时的寄存器值应该相同。 此外、我将使用这里的 BQStudio BQZ 文件。 您需要在字段视图中加载寄存器。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379347/faq-bq25756-bqz-file-for-bqstudio?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25756%20bqz

    但仍未显示预期充电电压

    您能否更详细地介绍显示预期充电电压的 BQ25756EVM? 您是否调整了反馈电阻器来为8节串联电池充电? 是否对 EVM 进行了任何其他调整?

    如果 VAC_DPM 从40V 降至20V、BQ25756是否会开始充电?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan:

    感谢您的答复。 我没有对 EVM 进行任何更改。 它就是这样。 我必须开发一个系统、以便为与3A 24V 电源串联的8节锂电池充电。 负载为24V 1.2A (连接到电池)。 我还可以根据需要将24V 3A 电源增加到24V 5A。

    充电时间不应超过45分钟。 备份时间应为4小时。 我正在使用6800mA 453.7V 18650锂电池串联。

    此致

    Asem Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angle、

    您需要更改此 EVM 上的电池电压反馈电阻器、才能为8节锂离子电池充电。 您可以查看 此常见问题解答、了解不同电池类型的电阻值

    我还建议在进行初始测试时使用 BQStudio 或 TI Charger GUI 将充电电流从1A 左右降至1A。

    此外、您是否能够尝试使用恒压电子负载测试充电器?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethen、

    我已经完成了原型设计、并在寄存器设置中存在最终问题。 8S 的总电池电压为26.139V。 安装的电阻为249K 和12K、设置为1546mV。  连接的充电电压适配器为24V 3A。 仍然没有充电。 我设置的寄存器如下所示:

    创建时间:星期二三月0412:10:25 IST 2025.
    *
    *格式:寄存器名称制表符,\t 寄存器地址制表符,\t 十六进制寄存器值。
    *设备: BQ25756
    * BQZ 容器:charger_3_00-bq25756.bqz
    *
    充电电压限值0010
    充电电流限值00F0
    输出电压限制0000
    输入电流 DPM 限值0640
    输入电压 DPM 限值0348
    反向模式输入电流限值0640
    反向模式输入电压限值03E8
    预充电电流限制0140
    终止电流限制00A0
    预充电和终止控制0F
    计时器控制1d
    充电器控制 C9
    引脚控制 C0
    电源路径和反向模式控制20.
    MPPT 控制20.
    TS 充电阈值控制96
    TS 充电区域行为控制57.
    TS 反向模式阈值控制40.
    反向欠压控制00
    检测到 VAC 最大功率点0000
    充电器状态1 0C
    充电器状态2 80
    充电器状态3 00
    故障状态00
    充电器标志1 01
    充电器标志2 00
    故障标志10.
    充电器屏蔽1 00
    充电器屏蔽2 00
    故障屏蔽00
    ADC 控制60
    ADC 通道控制0A.
    IAC ADC -使用 Field View 0000
    IBAT ADC -使用 Field View 0000
    VAC ADC 0000
    VBAT ADC 0000
    TS ADC 0000
    VFB ADC 0000
    栅极驱动器强度控制00
    栅极驱动器死区时间控制00
    零件信息12.
    反向模式电池放电电流02

    这是最后要解决的问题。  

    此致

    Asem Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angle、

    我正在查看您的寄存器、看起来充电器正在输出 BAT_OVP 标志。 我有几个测试问题:

    • 您能否使用示波器测量 BQ25756附近的 VBAT 电压?
    • 当电池电压较低时、BQ25756是否能够为电池充电?
    • 如果可能、您能否使用示波器测量 FB 引脚? 在将示波器探头放在 FB 引脚上之前、请确保将 BQ25756断电。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BMS042A_5F00_SCH_5F00_page1IGS.pdf 这是我使用的架构。 请告诉我这个问题。  

    此致

    Asem Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angle、

    感谢原理图。 我有几个建议:

    • 您能否移除 R59和 C25并查看这是否可以改善行为?
    • 能否确保也移除 SW1和 SW2上的 RC 滤波器?

    您是否在测试中取得了任何进展?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethen

    我已经被告知删除了。 REGn 引脚上仍为2.2V。 和不充电。

    此致

    阿讷普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    独立使用时的连接更改是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angle、

    您会在 REGN 引脚上看到2.2V 的电压吗?

    在取出电池并进行 BQ25756充电的情况下、您在 VBAT 上会看到什么电压?

    如果设置 EN_PRECHRG=0、是否会看到 VBAT 电压存在差异?

    此致、
    埃森·加洛韦