主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ25756 、
工具与软件:
在为采用24V 3A 充电器的8S 锂离子电池设置 BQStudio 寄存器方面需要帮助。 充电器不会从我设置的值开始。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在为采用24V 3A 充电器的8S 锂离子电池设置 BQStudio 寄存器方面需要帮助。 充电器不会从我设置的值开始。
*创建时间:2025年2月20日星期四15:48:57 IST
*
*格式:寄存器名称制表符,\t 寄存器地址制表符,\t 十六进制寄存器值。
* BQZ 容器:CHARGER_1_00-bq25756.bqz
*
充电电压限制00 10.
充电电流限制02 640
输出电压限制04 00
输入电流 DPM 限制06 640
输入电压 DPM 限制08 1F80
反向模式输入电流限制0A 640
反向模式系统电压限值0C 3E8
预充电电流限制10 140
终止电流限制12 A0
预充电和终止控制14 0F
计时器控制15 1d
三阶段充电控制16 00
充电器控制17 C9
引脚控制18 C0
电源路径和反向模式控制19 20.
MPPT 控制1A 20.
TS 充电阈值控制1B 96
TS 充电区域行为控制1C 57.
TS 反向模式阈值控制1d 40.
反向欠压控制1E 00
检测到 VAC 最大功率点1F 00
充电器状态1 21 23
充电器状态2 22 80
充电器状态3 23 00
故障状态24 00
充电器标志1 25 29
充电器标志2 26 80
故障标志27 82.
充电器掩码1 28 00
充电器屏蔽2 29 00
故障屏蔽2A 00
ADC 控制2B 60.
ADC 通道控制2C 0A.
IAC ADC -使用 Field View 2D 00
IBAT ADC -使用 Field View 2F 00
VAC ADC 31 00
VBAT ADC 33 00
TS ADC 37 00
VFB ADC 39 00
栅极驱动器强度控制3B 00
栅极驱动器死区时间控制3C 00
产品信息3D 12.
反向模式电池放电电流62 02
您好、Angle、
这些是使用24V 输入电源以3A 电流为28V 电池充电时寄存器的外观。 此处充电器处于快速充电模式。


下面是指向寄存器文本文件的链接: BQ25756Registers.txt
此致、
埃森·加洛韦
您好、Angle、
如果充电器处于快速充电模式、则 BQ25756在24V 与33.6V 电压相比充电时的寄存器值应该相同。 此外、我将使用这里的 BQStudio BQZ 文件。 您需要在字段视图中加载寄存器。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379347/faq-bq25756-bqz-file-for-bqstudio?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25756%20bqz
但仍未显示预期充电电压
您能否更详细地介绍显示预期充电电压的 BQ25756EVM? 您是否调整了反馈电阻器来为8节串联电池充电? 是否对 EVM 进行了任何其他调整?
如果 VAC_DPM 从40V 降至20V、BQ25756是否会开始充电?
此致、
埃森·加洛韦
您好 Ethan:
感谢您的答复。 我没有对 EVM 进行任何更改。 它就是这样。 我必须开发一个系统、以便为与3A 24V 电源串联的8节锂电池充电。 负载为24V 1.2A (连接到电池)。 我还可以根据需要将24V 3A 电源增加到24V 5A。
充电时间不应超过45分钟。 备份时间应为4小时。 我正在使用6800mA 453.7V 18650锂电池串联。
此致
Asem Gupta
您好、Angle、
您需要更改此 EVM 上的电池电压反馈电阻器、才能为8节锂离子电池充电。 您可以查看 此常见问题解答、了解不同电池类型的电阻值。
我还建议在进行初始测试时使用 BQStudio 或 TI Charger GUI 将充电电流从1A 左右降至1A。
此外、您是否能够尝试使用恒压电子负载测试充电器?
此致、
埃森·加洛韦
您好、Ethen、
我已经完成了原型设计、并在寄存器设置中存在最终问题。 8S 的总电池电压为26.139V。 安装的电阻为249K 和12K、设置为1546mV。 连接的充电电压适配器为24V 3A。 仍然没有充电。 我设置的寄存器如下所示:
创建时间:星期二三月0412:10:25 IST 2025.
*
*格式:寄存器名称制表符,\t 寄存器地址制表符,\t 十六进制寄存器值。
*设备: BQ25756
* BQZ 容器:charger_3_00-bq25756.bqz
*
充电电压限值0010
充电电流限值00F0
输出电压限制0000
输入电流 DPM 限值0640
输入电压 DPM 限值0348
反向模式输入电流限值0640
反向模式输入电压限值03E8
预充电电流限制0140
终止电流限制00A0
预充电和终止控制0F
计时器控制1d
充电器控制 C9
引脚控制 C0
电源路径和反向模式控制20.
MPPT 控制20.
TS 充电阈值控制96
TS 充电区域行为控制57.
TS 反向模式阈值控制40.
反向欠压控制00
检测到 VAC 最大功率点0000
充电器状态1 0C
充电器状态2 80
充电器状态3 00
故障状态00
充电器标志1 01
充电器标志2 00
故障标志10.
充电器屏蔽1 00
充电器屏蔽2 00
故障屏蔽00
ADC 控制60
ADC 通道控制0A.
IAC ADC -使用 Field View 0000
IBAT ADC -使用 Field View 0000
VAC ADC 0000
VBAT ADC 0000
TS ADC 0000
VFB ADC 0000
栅极驱动器强度控制00
栅极驱动器死区时间控制00
零件信息12.
反向模式电池放电电流02
这是最后要解决的问题。
此致
Asem Gupta
e2e.ti.com/.../BMS042A_5F00_SCH_5F00_page1IGS.pdf 这是我使用的架构。 请告诉我这个问题。
此致
Asem Gupta