主题中讨论的其他器件: TPS65219
工具与软件:
您好!
我使用 VSYS=5V 的 PMIC TPS6522053
默认情况下、TPS6522053 PMIC 在 VSEL_SD/VSEL_DDR 引脚上具有 SD 编程功能。
具有以下极性:低电平:1.8V/高电平:LDOx_VOUT 寄存器设置(旁路模式)

旁路模式下的 LDO 不兼容5V。

是否可以为 PVIN_LDO1输入提供5V 电压并在 VSEL_SD/VSEL_DDR 上设置下拉电阻以使 LDO1保持在 LDO 模式1.8V?
谢谢你
此致、
Thomas