This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:-730_EVM

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479100/ucc29910a--730_evm

器件型号:UCC29910A

工具与软件:

您好!

我使用的是 UCC29910A-730设计。 该板的输出馈送到具有可变输出的基于 uC 的反激式 SMPS (请参阅随附的)。

测量反激式 SMPS 的输出接地(电路中的 SGND)和机箱接地(机箱安装模块)之间的电压

我看到电压约为40伏。 尝试通过电容器将 SGND 连接到机箱接地、UCC29910A-730输入端的保险丝位于此处

故障、现在它无法正常工作、必须修复。 我不明白的是为什么反激式变压器/电源的次级绕组会如此  

不能通过将其连接到基准电平来获得明确定义的接地或基准电压? 反激式 SMPS 的输出介于15V 和之间

65V。

e2e.ti.com/.../flyback_2D00_SMPS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kambiz、  

    如果反激式变压器的次级绕组真正与其他绕组隔离、我认为没有理由不将 SGND 节点连接到所需的任何基准电位、包括接地(这通常是机箱接地)。   

    如果次级绕组未(出于某种原因)与初级侧隔离、则 SGND 和 EARTH-GND (机箱接地)之间的电压可能会过大。 即使只测量了40V 电压、也可能是平均或均方根(使用 DMM)测量、而不是峰值电压测量。   

    请验证反激变压器绕组是否已隔离。  否则、高初级电压可能会损坏从 SGND 到机箱接地的电容器、并允许故障电流流经 UCC289910 EVM、从而导致 EVM 损坏、然后熔断保险丝。  (保险丝速度不够快、无法保存过应力的半导体、主要是在那里限制故障能量以避免发生或引发火灾。)

    如果绕组本身证实完全隔离(可承受它们之间的高电压而不会发生击穿)、请检查 PCB、查看 SGND 或 Vout 是否以某种方式连接到反激式电路的初级侧。  
    另外、还要检查机箱接地是否连接到 GND-GND 或初级侧的某个节点。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    感谢您的快速响应。 我正在使用 UCC29910A-730 EVM。 反激式变压器的次级绕组与初级绕组隔离。 唯一的连接(如果您可以将其称为这种连接)是位于两个接地端之间的安全电容器(原理图中的 C9)。 我将删除此内容、然后重试。 目前、我正在尝试修复 UCC29910A-730 EVM。 不清楚损坏的是什么。 遗憾的是、替换 ZR2、Q5没有帮助。 看起来损坏的似乎更多。 我将替换 UCC29910A 芯片本身。 让我们来看看发生了什么。 您是否曾通过任何机会了解电压/电流浪涌可能还会受到哪些影响? 我会在这里发布进度。

    此致、

    Kambiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kambiz、  

    如果 Q5损坏、电流检测电阻器 R19也有可能损坏。

    此外、检查栅极驱动器 R21、驱动器 IC U2、Q4和 R14。  
    如果其中一个主要隔离发生故障、高压具有一种通过低电压电路传播的方式。  在这种情况下、可能是 Q5中的漏极-栅极绝缘击穿。  另请检查 CS 电阻器 R23。  
    这并不是说这些已经坏了,但有可能其中一个或多个可能会损坏。

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    很抱歉迟到的回复。 我们更换了多个组件、例如驱动器 IC U2和 Q5、以及几乎所有正在供货的器件。 但到目前为止没有成功。 我们仍然没有替换 R19、R21、R23和 Q4。 我们也会这么做、我会向您反馈结果。 否则我必须订购另一个板 来组装、然后重试。  

    此致、

    Kambiz