工具与软件:
您好!
我使用的是 UCC29910A-730设计。 该板的输出馈送到具有可变输出的基于 uC 的反激式 SMPS (请参阅随附的)。
测量反激式 SMPS 的输出接地(电路中的 SGND)和机箱接地(机箱安装模块)之间的电压
我看到电压约为40伏。 尝试通过电容器将 SGND 连接到机箱接地、UCC29910A-730输入端的保险丝位于此处
故障、现在它无法正常工作、必须修复。 我不明白的是为什么反激式变压器/电源的次级绕组会如此
不能通过将其连接到基准电平来获得明确定义的接地或基准电压? 反激式 SMPS 的输出介于15V 和之间
65V。