This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2140-Q1:直流应用所需的 UL 认证

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483898/tpsi2140-q1-ul-certification-required-for-the-dc-application

器件型号:TPSI2140-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

正如我们在 隔离测量电路的设计中使用 TPSI2140QDWQRQ1。 我们知道、根据随附的图像、IC 已通过 AC 应用的 UL 认证。 但我们的客户和 CSA 团队对此没有达成一致。 他们还需要 DC 应用的 UL 认证。  

我们的 TI Field 应用工程师已经提供了反馈 "无需测试直流、因为它已经进行了交流测试、被视为比直流测试差"。 客户和 CSA 团队仍不同意这一点。 因此、 您能否提供令人满意的正确反馈或理由、以说服 CSA 团队。

此致、

Parth Bhavsar   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、您好!

    感谢您向我们提出这个问题  TPSI2140QDWQRQ1 查询  直流应用的 UL 认证。

    团队正在对此进行调查、并将尽快重新给出更新。

    此致!

    Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、您好!  

    我们已经对此进行了研究、可以获得 UL DC 应用程序认证、但您可以帮助提供有关客户业务案例的详细信息:

    -客户名称:  

    -预计年销量  TPSI2140QDWQRQ1

    -项目期限(年数):

    通常、UL AC 应用认证足以满足我们的器件需求、您是否进一步详细了解客户的问题以及他们为什么需要 DC 应用认证?

    谢谢你。

    Hussain