请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSI2140-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
正如我们在 隔离测量电路的设计中使用 TPSI2140QDWQRQ1。 我们知道、根据随附的图像、IC 已通过 AC 应用的 UL 认证。 但我们的客户和 CSA 团队对此没有达成一致。 他们还需要 DC 应用的 UL 认证。
我们的 TI Field 应用工程师已经提供了反馈 "无需测试直流、因为它已经进行了交流测试、被视为比直流测试差"。 客户和 CSA 团队仍不同意这一点。 因此、 您能否提供令人满意的正确反馈或理由、以说服 CSA 团队。
此致、
Parth Bhavsar