工具与软件:
嗨、团队:
我们的客户使用此器件、并在他们设计的电路板上进行了测试。
测试时、一个器件因烧毁而失败。 从仅发生一种情况(低频率)的故障来看、我们认为这种烧毁主要是由实现期间的损坏和过压引起的。
客户想了解使用此器件的其他原因和类似故障案例的信息。
您是否有关于此器件上使用的类似故障情况的任何信息?
此致、
Teritama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我们的客户使用此器件、并在他们设计的电路板上进行了测试。
测试时、一个器件因烧毁而失败。 从仅发生一种情况(低频率)的故障来看、我们认为这种烧毁主要是由实现期间的损坏和过压引起的。
客户想了解使用此器件的其他原因和类似故障案例的信息。
您是否有关于此器件上使用的类似故障情况的任何信息?
此致、
Teritama
尊敬的 Andreas-san:
感谢您的宝贵意见。 我会与客户分享您的意见。
客户发现、这些损坏的器件在制造时通过热风枪进行了返工。
我们认为 此 返工可能违反以下设计指南中的返工指南。
https://www.ti.com/lit/ug/slib006a/slib006a.pdf
如果返工违反返工指南、是否正确、否则可能导致设备损坏?
此致、
Teritama
尊敬的 Andreas-san:
客户 希望向您提出以下几个问题。
如果你能 在3月10日之前发现这个问题、即使你只能在当天回复、这将会很有帮助。
请检查以下问题。
1.在应用说明:生产和返工设计指南_slib006a 中,它是说"不要再使用或维修拆除的设备"在 5返工指南。
在重复使用移除的器件时、您猜猜猜器件中会出现哪种故障模式?
2.在下面的常见问题解答中有说明。 当返修超过4次时、您猜猜器件中会出现哪种故障模式?
问:MicroSiP 能否承受多次回流焊?
答:是的。 该封装符合3次回流焊、以适应第一和第二侧电路板组装和
附近的部件维修周期。
3、他们 按照以下步骤重新安装,进行复制实验。
在160°C 处预热基板3分钟、然后使用预热器 (FR-820B Hakko)在340°C 处加热基板。
大约20秒后卸下电源 IC 并在大约40秒内安装
返工后、他们会发现 VOUT 短路。 是否可能仅因热应力、这种短路而发生?
4.他们猜测 VIN-FET 线路、引脚输出放电 VOUT 和偏置稳压器发生违反返工指导线的故障(Vin 和 Vout 至 GND 短路)。
请您对是否会因 违反返工指南而发生上述故障发表意见。
请注意以上内容。
此致、
Teritama
您好、Teritama、
以下是我对问题的评论:
1.按照 幻灯片006a 文档中"组件移除过程示例"下的前面步骤、则电感器和 MicroSiP 应该是分开的。 器件将无法以这种方式工作。
2.参考的常见问题解答声明是指3次回流焊、而不是返工周期。 如果您的意思是4次回流焊通过、那么我认为它可能仍然有效、但它不是合格的流程。 如果您的意思是4次返工、那么这不在本指南的讨论范围内。 由于建议对每次返工使用新器件、我认为这更多是应用板的质量问题。 我想焊盘可能会腐蚀或向上提起、引线可能会断开、或残留的焊锡膏可能会导致短路。
3.很难说,这个过程可能会造成机械应力,因为更换的单元在这短时间内会出现热冲击。 另外、如何在短时间内应用新的焊锡膏? 可能是 残留焊锡膏导致短路。
4.短路可能是由上一个器件残留的焊锡膏导致的。 高侧 FET 也可能发生短路、但这更是由过压损坏造成的。
此致、
Andreas。