This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82813:您是否有关于故障情况的任何信息?

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477098/tpsm82813-do-you-have-any-information-of-failure-cases

器件型号:TPSM82813

工具与软件:

嗨、团队:


我们的客户使用此器件、并在他们设计的电路板上进行了测试。

测试时、一个器件因烧毁而失败。 从仅发生一种情况(低频率)的故障来看、我们认为这种烧毁主要是由实现期间的损坏和过压引起的。

客户想了解使用此器件的其他原因和类似故障案例的信息。

您是否有关于此器件上使用的类似故障情况的任何信息?

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    该器件不存在已知的类似故障情况。 我同意您的假设、即此故障很可能是由组装问题或过压应力引起的。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas-san:

    感谢您的答复。 我理解您的意见。

    顺便说一下、下图是本例中的烧毁器件。

    您能否 在此基础上估计功能方框图中的块损坏?

     

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    从图片上看、问题似乎更多地位于 VIN 侧。 但从这一点得出结论并无意义、因为它是 SIP (系统级封装)。 顶部有一个电感器、覆盖整个器件。 可能根本就没有设备问题。 可能只是低于器件焊接工艺。 这真的很难说。

    如果是器件损坏、则 VIN 处的过压应力很可能是根本原因(知道从其他旧器件来看)。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andreas-san:

    感谢您的宝贵意见。 我会与客户分享您的意见。

    客户发现、这些损坏的器件在制造时通过热风枪进行了返工。

    我们认为 此 返工可能违反以下设计指南中的返工指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/slib006a/slib006a.pdf

    如果返工违反返工指南、是否正确、否则可能导致设备损坏?  

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    是的、这是可能的。 如果违反了返工指南、则器件或电路板可能会损坏。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas-san:

    客户 希望向您提出以下几个问题。
    如果你能 在3月10日之前发现这个问题、即使你只能在当天回复、这将会很有帮助。

    请检查以下问题。

    1.在应用说明:生产和返工设计指南_slib006a 中,它是说"不要再使用或维修拆除的设备"在 5返工指南。
      在重复使用移除的器件时、您猜猜猜器件中会出现哪种故障模式?

    2.在下面的常见问题解答中有说明。   当返修超过4次时、您猜猜器件中会出现哪种故障模式?

    问:MicroSiP 能否承受多次回流焊?
    答:是的。 该封装符合3次回流焊、以适应第一和第二侧电路板组装和
    附近的部件维修周期。

    3、他们  按照以下步骤重新安装,进行复制实验。

    在160°C 处预热基板3分钟、然后使用预热器 (FR-820B Hakko)在340°C 处加热基板。
    大约20秒后卸下电源 IC 并在大约40秒内安装

    返工后、他们会发现 VOUT 短路。 是否可能仅因热应力、这种短路而发生?

    4.他们猜测 VIN-FET 线路、引脚输出放电 VOUT 和偏置稳压器发生违反返工指导线的故障(Vin 和 Vout 至 GND 短路)。

    请您对是否会因 违反返工指南而发生上述故障发表意见。

    请注意以上内容。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    以下是我对问题的评论:

    1.按照 幻灯片006a 文档中"组件移除过程示例"下的前面步骤、则电感器和 MicroSiP 应该是分开的。 器件将无法以这种方式工作。

    2.参考的常见问题解答声明是指3次回流焊、而不是返工周期。 如果您的意思是4次回流焊通过、那么我认为它可能仍然有效、但它不是合格的流程。 如果您的意思是4次返工、那么这不在本指南的讨论范围内。 由于建议对每次返工使用新器件、我认为这更多是应用板的质量问题。 我想焊盘可能会腐蚀或向上提起、引线可能会断开、或残留的焊锡膏可能会导致短路。

    3.很难说,这个过程可能会造成机械应力,因为更换的单元在这短时间内会出现热冲击。 另外、如何在短时间内应用新的焊锡膏? 可能是 残留焊锡膏导致短路。

    4.短路可能是由上一个器件残留的焊锡膏导致的。 高侧 FET 也可能发生短路、但这更是由过压损坏造成的。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas-san

    感谢您的快速支持。

    约3、4个答案、客户表示他们使用 X 射线图检查了所有故障器件、但没有发现 残留焊锡膏。

    此外、这种短路是在它们没有意外输入电压时发生的。

    因此他们确信这是 残留焊锡膏和过压造成的。

    在上述情况下、我们认为原因是 短时间内发生热冲击或返工时发生 ESD。

    你认为这可能只发生在上面的警告?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉还有其他问题。

    在我的理解中、uSiP 器件安装了电感器。 我们猜测、该电感器的焊料在加热时可能会流入器件。

    在返工过程中加热时、此焊料是否可能流过? 如果可能、这种焊接是否会发生 VIN 与 SW 短路?

    据我了解、该器件上电感器的乙醚引脚是开关端子。 此开关端子 VIN 或 VOUT 侧下方有什么缺口?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    根本原因很难猜测。

    由于 MicroSip 符合3次回流焊的要求、因此我认为电感器焊接不会影响 IC。

    电感器的一侧连接到 SW 端子、另一侧连接到 VOUT。

    在导通时间、SW 端子由高侧 FET 驱动至 VIN、在低相位、SW 端子通过低侧 FET 连接至 GND。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas-san:

    感谢您的回答。 我知道很难猜测根本原因和电感器不会影响 IC。

    关于 uSiP 封装、据我所知、这种封装没有像 Hot-rod 封装那样的读帧和线。

    这种理解是否正确?

    我之所以提出这个问题、是因为客户猜到了读取帧故障。 了解一些有关 uSIP 封装结构的材料会很有帮助。

    很抱歉问了很多次。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    您的理解是正确的。 无引线框、无键合线。

    IC 器件放置在微型 PCB 内、电感器放置在顶部。

    我没有合适的图片,我可以分享。

    此致、

    Andreas。