This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:连接 BQ33100后 BQ 评估软件中的"VB_T2H_NACK&quot

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ33100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463457/bq33100-vb_t2h_nack-in-bq-evaluation-software-when-bq33100-is-connected

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件:bq24640EV2400

工具与软件:

您好!

我使用 BQ33100进行电容器堆叠(5Nos)监控、充电器 IC 是 BQ24640。

我们添加了一个用于电池组充电控制的 P-FET、但即使电路板有足够的功率可用、BQ33100也无法打开 P-FET。 我尝试通过端子(BQ33100 i2c 连接到 Toradex iMX8 SOM)检查寄存器是否存在任何故障、但未发现故障。

我在此 TI 论坛主题中发现一个类似的问题、建议可能需要更新文件(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006869/bq33100-p-fet-is-not-turning-on-when-power-is-availble)

为此、我将评估板连接到了 EV2400。 最初、我只连接了 SDA 和 SCL、结果没有检测到器件。 稍后、我将电路板接地(GND)连接到 EV2400的 VSS、然后检测到器件、但出现了"VB_T2H_NACK"错误。 如何克服该误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的器件应由 EVSW 自动检测。

    您是否正在使用 EVM?

    您是否下载了 BQ33100的固件包?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 EVM?  

    "是的,我用的是 EV2400

    您是否下载了 BQ33100的固件包?

    没有

    我想使用此 EV2400从 BQ33100读取寄存器、

    ——

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问您是否使用的是 BQ33100EVM、这是 TI 设计的红色 PCB 板。

    您将需要从 BQ33100产品文件夹下载固件包。  BQ33100数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不使用 BQ33100EVM、而是将 BQ33100 IC 集成到了我们定制设计的载板中。

    目前、在 BQEvaluation 软件中检测到 IC、我还可以读取电容、电压等参数、以及寄存器。

    但是、我的担心是、即使寄存器中没有错误、IC 也没有打开 PFET 来为电容器充电。

    如果我手动开启 PFET、FC 标志状态会改变、但 IC 不会关闭 PFET。

    此致

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    是否发生任何保护事件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否发生任何保护事件? —否

    每当我打开 FET 时、FET 控制寄存器(0x46)中的 CHG 位都会变化。

    在运行状态一段时间(电容器完全充电后)后、FC 位从0变为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享一下原理图吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将按照以下流程进行操作。 如果我遗漏了任何内容或做有误、请查看并提供建议:

    1. IC 总成的引脚。
    2. 将评估板连接到定制板。
    3. 给电路板加电。
    4. 检测评估模块中的 BQ33100。
    5. 确保 Safety Status 寄存器和 Operation Status 都显示为全绿色。

    测试1 (手动开启 FET):

    1. 手动开启 FET 后、电容器充电到10.5V、但 BQ33100中显示的标称电压仅为9V。
    2. Operation Status 寄存器中的 CHG FET 未自动关闭。

    测试2 (向制造商访问0x00提供0x0021):

    1. 当新电路板通电且检测到 BQ33100时、我会将0x0021发送至0x00。
    2. 发送命令后、运行状态寄存器中的 LTE 和 CFET 状态会发生变化。
    3. 电容器的充电电压高达10.5V、但 CFET 仍然不会自动关闭。
    4. 有时、CB 和 DSG 位在0和1之间切换。

    关于 CFET 自动开启/关闭行为(以确保没有硬件问题):

    我先后发送了0x0021和0x0025 (学习初始化)作为测试。

    1. CL 位改变了、CFET 自动关闭。
    2. 但是、CFET 会自动再次导通。
    3. 更新了电容器和 ESR 值。

    如果流程有任何问题、或我需要进行任何调整、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的流程似乎正确。

    是否设置了 FC 位?

    是否符合数据表第8.3.3.1节的充电条件。

    BQ33100超级电容管理器数据表(修订版 C)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否设置了 FC 位?    有。

    请检查以下图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当发生过压等保护事件时、充电 FET 会打开吗?

    您担心当 FC 位设置时、CHG FET 不会打开?

    此致、

    Diego